This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:在 CCS 版本8.2.0.00007中安装 TI 仿真器更新8.0.903.4时出错

Guru**** 2584155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/753358/ccs-msp432e401y-error-installing-ti-emulators-update-8-0-903-4-in-ccs-version-8-2-0-00007

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

启动 CCS 时、我收到一条消息、要求安装 TI 仿真器8.0.903.4。 但是、当我启动该过程时、会出现一个弹出框、指示:

"更新软件"遇到问题。 展开“详细信息”会列出以下内容:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.emulation.pack.win32、8.0.903.4的存储库
找不到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.emulation.pack.win32_root.win32.x86.8.0.903.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够在我的 CCSv8.2.0.00007上安装此 TI 仿真器更新、从而解决了安装过程中的任何固有问题。

    在这种情况下、您能否通过以下链接查看更新故障排除参考?
    software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔