This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:TI Resource Explorer

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/752256/ccs-awr1642boost-ti-resource-explorer

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用 Code Composer Studio 从 TI Resource Explorer 卸载(并重新安装)毫米波汽车工具箱。 在过去30分钟内,卸载进度为70%。

" 与远程服务器同步时、操作过程中不会关闭 Resource Explorer。" 显示的消息。 如何继续?

谢谢、

Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chaitanya、

    您运行的是哪个版本的 CCS?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio 8.1.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除软件包后,似乎无法更新数据库。

    如果您关闭 CCS、然后转到任务管理器、是否仍有一个节点进程正在运行? 如果是、请将其关闭并重试。 CCSv8.2.0和更高版本将查找并自动清理它。

    如果问题仍然存在、则本地 Resource Explorer 数据库可能已损坏。 我们可以将其删除、然后将重建它。
    在您的用户文件夹中将有一个 ti/tirex-localserver-3.6.5文件夹。 删除该项并重试。

    此致、
    John