This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA74:如何将 ROV 用于 DRA7xx 等 SoC 的不同处理内核

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/752873/ccs-dra74-how-to-use-rov-for-different-processing-cores-of-an-soc-like-dra7xx

器件型号:DRA74

工具/软件:Code Composer Studio

借助 RTOS 对象视图或现在称为 ROV Classic、只需打开此工具窗口一次、即可选择任何现有处理内核(例如 C66xx_DSP1、C66xx_DSP1、CortexA15_1等)、并立即在 CCS 的 ROV 窗口中查看所选内核的数据。

到目前为止、我还无法找到如何使用较新的 Runtime Object 视图来完成此操作。 如果打开运行时对象视图、则在打开此工具时、似乎选择了与处理内核的固定连接。 如果现在选择不同的内核、ROV 窗口中没有任何变化。 如果可以打开多个 ROV 窗口、这不是问题、一个窗口用于调试期间使用的每个处理内核、但这似乎是不可能的。 现在、切换到另一个处理内核后、我必须始终关闭并重新打开 ROV、以使其按预期工作。 这真的是唯一的选择吗?

此致、

曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼弗雷德

    较新的 ROV 不支持根据所选内核更改内容(ROV Classic 也是如此)。  为多核支持提交了一个功能请求、以允许每个内核打开一个不同的 ROV 窗口。  同时、必须关闭给定内核上的 ROV 视图、然后为不同内核打开另一个 ROV 视图。

    此致、
    Scott