This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:无法在 CCS 中构建开箱即用演示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/752781/ccs-awr1642boost-unable-to-build-out-of-box-demo-in-ccs

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSMATHLIB

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 8.1.0

MMWAVE_SDK_01_02_00_05

工业工具箱 v:1.6.1

在 Industrial Toolbox 实验室中、我在 Code Composer Studio 中打开了 mmWave SDK Demo - 16xx。 在编译 DSS 时、我遇到以下错误:


>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标'dss_data_path.oe674'的配方失败
"./dss_data_path.c"、第100行:致命错误#1965:无法打开源文件"dss_resources.h"

以下是完整的编译日志:

****为项目 MMW_DSS_16xx 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

rm -f C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin

编译文件:"../DSS_MMW.cfg
调用:XDCtools
"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_53_02_00/packages;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/dss_mmw_pe674.cfg 配置 DS_MMw.xe674 ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
gmake[1]:输入目录`C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx/src/sysbios
gmake[1]:没有为`all '执行任何操作。
gmake[1]:离开目录`C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx/src/sysbios
已完成库构建。
cle674软件包/cfg/DSS_MMW_PE674.c……
已完成构建:"../DSS_MMW.cfg

构建文件:"../DSS_DATA_PATH.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection_subsection=gends_defination="-file_display_subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-file_display_subs_defination="-subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination_sab-subs_decomination_sepage=-file.page=-file_display_subs_decomination_sab-subs_defination="-subs_defination="-file.com.cc_subs_decomination

>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标'dss_data_path.oe674'的配方失败
"./dss_data_path.c"、第100行:致命错误#1965:无法打开源文件"dss_resources.h"
1在编译"./dss_data_path.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake[1]:***[DSS_DATA_PATH.oe674]错误1.
编译文件:"../gen_twidedle_fft32x32.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x -mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_exitude_subs_defination=-ccs_exit_definion_subs_defination=-exit_defination_defination_decomination=-subs_defination_decomination=-subs_defination_decomination=-subs_defination_definit_subs_definit_subs_defination=-file_subs_defination.cc_subs_decomination=-file.cc_subs_defination_decomination=-file_subs_decomination=-file_display_subs_decomination.cc_subs_defination=-file_display_subs_defination.cc_subs_decomination=-file.t
完成构建:"../gen_twidedle_fft32x32.c"

编译文件:"../gen_twidede_fft16x16.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x -mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_exitude_subs_defination="ccs_exit_definion_exit_defination="-ccs_exit_defination_defination_decomination="-file_subs_defination="-exit_exit_defination_defination_decomination="-page-file_page=-file_page=g_subs_defination_sexit_subs_defination_decomination_defination_defination_defination_decomination="-page-page-page-page=-page=-page-wx16page=-from_subs_defination_decomination_sb.cc_subs_defination_decomination_dec
完成构建:"../gen_twidede_fft16x16.c"

编译文件:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x -mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=g_define=dss_subboard_defender=-udp_subs_defination="-ccs_subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-file.cc_subs_decomination=-file_display_subs=-file_display_subs=-file_display_subsepdss_decomine.cc_subs=-file_display_subs=-file_display_subs=-file.cc_subs=-file_subsepdss_decomine.cc_subs=-file_subs=-file_subsep_subs=-out_subs=
完成构建:"../DSS_CONFIG_EDMA_util.c"

构建文件:"../rx_ch_bias 测量.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x "-mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_off_subtract=ccs_subtract_subsection=g_subtract_subs=-file_display_subsection_subs=g_subtransc_subs=-file_display_subsection_subs=g_subtranag_subs=-file_display_subtranag_subs=-rom_subs=-file_display_subtranag_subs=-rom_subtranag_subsection_subs=-rom_subsection_subs=-file_display_subtran.cc_subs=-file_display_subtranag_subs=-file_display_subs=-file_display_subtranag_subs=-subtrad_subs=-subs=-subsection_sub
完成构建:"../rx_ch_bias 测量.c"

编译文件:"../DSS_main.c"
调用:C6000编译器
"c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x -mv6740 --abi=eabi -O3 -ms0 --include_path="C:/Users/scpatich/workspace_v8/mmw_dss_16xx /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages --include_path="C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_path="ccs_subsection=g_subtrends_decurity=-file_subboard_subtradopt_subs_defination="-subs_decomination=-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination_sep-subs_decomination="-file.cc_subs_decomination="-file.com.cc_subs=-file.com_subs_decomination=-subs_decomination=-subs_decomination=-file.cc_subs_decomination=-file_display_subs_decome.com.cc_subs=-file_display_subs_decome.com.cc_
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.
已完成构建:"./dss_main.c"

Makefile:156:目标“全部”的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Chitanya Patil11">>编译失败
    subdir_rules.mk:16:目标'dss_data_path.oe674'的配方失败
    "./dss_data_path.c"、第100行:致命错误#1965:无法打开源文件"dss_resources.h"

    "./dss_data_path.c"、第100行应如下所示:  

    #include

    这意味着您已修改 dss_data_path.c

    请删除此项目(在"从磁盘删除"上标记)、然后删除
    再次下载此项目、应该可以。