This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:无法使用命令行在项目中包含"exclude from build"文件。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/740712/ccs-tms320f28377s-unable-to-include-exclude-from-build-files-in-the-project-using-command-line

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我使用的是"版本配置"。 在版本配置中、从项目"逆变器调节"中排除了3个源文件("F2837xD_CAN.c""IR_CAN.c""IR_DAC.c")。

我可以使用 CCS GUI 来内联这些文件。 但我无法使用命令行包含这些文件。 我尝试使用-ccs.linkfile 和-ccs.copyfile 选项。

我的批处理文件的代码段下方

%CCS%\eclipse\clipsec -noSplash -data C:\Users\workspace_v6_1\-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects "inver Region"-ccs.device TMS320C28XX.TMS320F28377S -CCS.buildType Full -ccs.autoImport -CCS.configuration %CONFIG%-CCS.linkFile "F2837xD_CAN.c""IR_CAN.c""IR_CAN.c"@"vr_C 用户配置%CCS.config_vr_C:%_inrulations"@C 工作区配置

请帮帮我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Saravanakumar Kandhallu Dwarakan"),但我无法使用命令行包含这些文件。 我尝试使用-ccs.linkfile 和-ccs.copyfile 选项。

    无法使用 projectBuild 命令行重新包含源文件。 ccs.linkfile 和-ccs.copyfile 选项仅与 ProjectCreate (创建新项目)命令相关、此时您可以指定该文件是包含在特定编译配置中还是排除在特定编译配置中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 因此、我将执行2个步骤。 首先使用 include 文件创建工程、然后构建工程。

    如何使用-ccs.linkfile 在项目中包含多个(排除的)源文件。 IE 可以共享语法。

    感谢你的帮助。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 此页面 、了解支持的选项和语法列表。

    请注意、您将需要创建一个新项目、因为您将无法修改现有项目的属性或排除/包含文件。