This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何复制代码并将其运行到另一台 PC 中

Guru**** 2524470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739214/ccs-tms320f28069m-how-to-copy-code-and-run-into-another-pc

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我在 PC 中使用 CCS8.2.1、并创建了 CAN 通信代码、这为我提供了无任何错误的输出。

我正在复制相同的代码(ecantbacktoback.c)文件、并尝试使用具有相同 CCS8.2.1版本的另一台 PC 执行、执行时无错误、但不生成输出。

那么、请告诉我如何复制文件。 我已从工作区文件夹复制完成的工程、并复制到另一台 PC 的另一个工作区文件夹中。

还包括包含 include 文件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="ASHWINEE JADHA"]我正在复制相同的代码(ecantbacktoback.c)文件,并尝试使用具有相同 CCS8.2.1版本的另一台 PC 执行,执行时没有错误,但不生成输出。[/quot]

    构建失败了吗? 请提供有关故障的更多详细信息、包括任何和所有错误消息

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在记录错误并提供以下 ID 的时间点、可能会建议将该字符串作为"TI 认为已解决"。 为什么? 如果您阅读主要常见问题解答、这将是理想之选
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根本不存在错误或警告问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、代码已成功构建、但未按预期执行。

    此问题听起来不像工具问题。 尝试的一件事是从工作 PC 获取可执行文件、并将其复制到另一台(不工作) PC、然后从该 PC 加载该可执行文件。 如果该操作成功、则迁移尝试可能会出现问题。 确保所有构建选项和其他文件与工作环境相同。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,我也曾尝试过这种做法,但却取得了成果。


    实际上、项目正确地给出了结果、没有任何错误。 昨晚之后,同一个项目没有给我带来结果。。。 为什么???

    然后、我使用相同的代码创建了新项目、其中包含了所有文件。 它在构建和调试过程中没有任何错误、但未给出结果。
    然后我将 CCS 项目从另一台 PC 复制到我的 PC 上,它工作正常..... 也不会在我的 PC 中提供结果。

    这是怎么可能的???
    我应该重新安装 CCS 还是其他任何内容?

    另一个问题是、我使用 TMS320f28069m lauch pad 进行 CAN 通信、有几次电路板未被检测到、也有几次检测到。 为什么会发生这种情况?

    请帮我解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ASHWINEE JADHAa">实际上,项目正确地给出了结果,没有任何错误。 昨晚之后,同一个项目没有给我带来结果。。。 为什么???

    很难回答这个问题。 如果未使用工具、项目和代码进行任何修改... 那么、硬件目标可能会发生一些事情。 如果您现在无法获取任何程序版本来在硬件上工作、那么我将研究硬件。

    [引用 USER="ASHWINEE JADHAA]'另一个问题是我使用 TMS320f28069m lauch pad 进行 CAN 通信、有时电路板未被检测到、有时检测到。 为什么会发生这种情况?[/报价]

    这是一个最好由 C2000论坛中的专家回答的问题

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR 我已经测试了硬件甚至仿真器启动模式,在另一台 PC 上,情况良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从第二台 PC 发布您的控制台输出、这意味着不会创建输出文件。