This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:将 xds110连接到2650 Launchpad 时出错

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/740271/ccs-launchxl-cc2650-error-connecting-xds110-to-2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开始一个 BLE 项目、尝试运行您的演示。

我有2650 launchpad 套件和 xds110电缆(我承认可能两年了)。  我构建了 ble_sdk_2_2_25/simple_peripheral_LP 演示、包括堆栈和应用。  然后、我通知 CCS 刷写电路板、但得到红色快速闪烁 LED 指示灯和下面的错误消息。  已尝试电路板复位和 USB 拔出、但结果没有变化。

感谢您的帮助!

贝尔文

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:警告:调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_C:警告:调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包8.0.27.9)
IcePick_C:警告:固件更新成功完成。 (仿真包8.0.27.9)
Cortex_M3_0:警告:固件更新成功完成。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.0.27.9)
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.0.27.9)