This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5510:SLAA514:定义

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/740109/ccs-msp430f5510-slaa514-definitions

器件型号:MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CC7、7.4.0.15和 usbkbbkbd_430fw 项目、由 SLAA514提供。 是否有办法知道在哪些文件中定义了宏__NO_OPERAT()、__DELAY_CYCES()。

 按 F2键进行聚焦、不会在所处位置提供证据。  

Adamo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 Notepad++。
    Ctrl+Shift+F -搜索文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有记事本、但似乎不在项目文件夹中、也不在 CCS7安装文件夹中。  

    您是否有关于相关文件位置的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="tizzoni Adamo"]其中定义了宏命令__no_operation()、__delay_cycles ()

    这些不是宏。 它们是编译器内在函数。  请在 MSP430编译器手册中搜索它们

    谢谢、此致、

    乔治