This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:tconf 出现问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739816/ccs-tms320c6727-problem-with-tconf

器件型号:TMS320C6727

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 版本:8.1.0.00011

Java 8.191

BIOS 5.42.1.09

编译器7.4.23

我是一个团队的一员、在这个团队中、至少有4个其他人可以从同一个项目文件构建而不会出现任何问题。 我正在设置一台新的 Windows 10计算机、在下面所示的构建过程中似乎无法解决该错误。 小组中至少有一名其他人最近更新到了与我相同的新计算机、但没有看到此问题。

编译文件:"c:/CCSws/PHX_GIT/Firmware/Phoenix/Code/DSP/SHARED/5600P1.TCF

调用:TConf

"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;" C:/CCSws/PHX_GIT/Firmware/Phoenix/Code/DSP/SHARED/5600P1.TCF "../5600P1.TCF"

subdir_rules.mk:12:目标'Build-1941894959-InProc '的配方失败

C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败

gmak[2]:***[Build-1941894959-InProC]错误1.

subdir_rules.mk:9:目标'Build-1941894959'的配方失败

gmaking[1]:***[Build-1941894959]错误2.

gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。

Makefile:266:目标'all'的配方失败

gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您是否已经查看过提供 解决方案的相关帖子? 请告诉我们这是否有帮助。