This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6659:编译器在使用 grlib 及超过3种字体时指示内存不足、

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/735584/compiler-msp430f6659-compiler-says-not-enough-memory-when-using-grlib-and-more-then-3-fonts

器件型号:MSP430F6659

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我收到一个错误、即程序不能放入可用内存中、但我知道6659的512K 内存的最大大小在哪里? 该错误表明内存不适合 大小为0x285的 Cint。 我没有更改任何链接器设置、代码大小设置为大模型。

是否有一些设置需要更改、如果我只使用3种字体、实际上我可以使其编译、当我转到4时、我会得到错误。 但是、每个字体仅为3K 左右。

请帮助。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能没有使用所有内存。  但您可能正在使用这些字体分配给的存储器类型(RAM、闪存等)。  我假设您使用 CCS 进行构建。  从控制台(不是问题)视图中、请将整个链接命令以及所有生成的诊断复制到下一个论坛帖子中。  这样我就可以更好地解释问题、并为您提供一些解决方法。  如果您在选择最佳方案时遇到问题、我将请您与专家联系、了解您使用的软件包。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我能够使它正常工作。 我使用的字体比我最初想象的要多、所以我只需要限制字体类型。 另一个注意事项是、编译器 CCS7发出的错误消息有时是无用的。 例如、如果我忘记声明一个变量、我会收到一些奇怪的错误消息、这与我所在的模块无关。 这很奇怪。 有时它会告诉我它是未定义的。 此外、有时它会提示存在错误、但问题窗口中只显示黄色警告、没有红色错误消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题再次出现、我无法使它在没有错误的情况下进行编译。 我刚才添加了一些计时器变量、可能是20个字节。 下面是一组警告和输出数据类型之后的控制台输出。

    请帮助、这非常令人沮丧! 该程序具有一些大的映像文件、但当我编译闪存时、闪存大约为250K、RAM 仅为4K 左右。 6659具有512K 闪存和64k RAM。

    ****为项目 the_in_IT_EmptyprojectMSP430F5xx 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O  

     

    '构建目标:"this_is_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out"

    '调用:MSP430链接器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/bin/cl430 /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/lib -vmspx --code_model=large --data_model=large --near_data=none -o0 --opt_for_speed=1 --use_hw_mpy=F5 --advice:pow="none"--define=_MSP430F6659__-g---gerrata--a-certatem=-cn=ina-cn_memory=cn-cn-out_cpatem-cn-cn-cn-cn-cn=inaturb-cn-cn-cn-cn-cn-cn_project=cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_off-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_project-cn-cn-cn-cn-cn_off-cn-cn-cn_off-cn-cn-cn_off-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-_datinatem-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/include /ti/ccsv7/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="the_it_EmptyprojectMSP430F5xx_linkInfo.xml"--use_hw_mpy=F5 -- /GrLib/fonts/fontcm12.obj "./GrLib/fonts/fontcm12b.obj "./GrLib/fonts/font8charter11x22.obj "./GrLib/fonts/fontcm14b.obj "./GrLib/fonts/fontcm12i.obj "./GrLib/fonts/fontcm16b.obj "./GrLib/fonts/fontcm14i.obj /GrLib/fonts/fontcm16i.obj /GrLib/fonts/fontcm18i.obj /GrLib/fonts/fontcm20i.obj /GrLib/fonts/fontcm22i.obj /GrLib/fonts/fontcm24i.obj /GrLib/fonts/fontcm26i.obj /GrLib/fonts/fontcm28i.obj /GrLib/fonts/fontcm30i.obj /GrLib/fonts/fontcm32i.obj /GrLib/fonts/fontcm34i.obj /GrLib/fonts/fontcm36i.obj "./GrLib/fonts/fontcm14.obj "./GrLib/fonts/fontcm16.obj "./GrLib/fonts/fontcm18.obj "./GrLib/fonts/fontcm18b.obj "./GrLib/fonts/fontcm20.obj "./GrLib/fonts/fontcm20b.obj "./GrLib/fonts/fontcm22.obj "./GrLib/fonts/fontcm22b.obj /GrLib/fonts/fontcm24b.obj /GrLib/fonts/fontcm26b.obj /GrLib/fonts/fontcm28b.obj /GrLib/fonts/fontcm30b.obj /GrLib/fonts/fontcm32b.obj /GrLib/fonts/fontcm34b.obj /GrLib/fonts/fontcm36b.obj "./GrLib/fonts/fontcm24.obj /GrLib/fonts/fontcm26.obj /GrLib/fonts/fontcm28.obj /GrLib/fonts/fontcm30.obj /GrLib/fonts/fontcm32.obj /GrLib/fonts/fontcm34.obj /GrLib/fonts/fontcm36.obj /GrLib/fonts/fontcm38.obj "./GrLib/fonts/fontcm38b.obj "./GrLib/fonts/fontcm38i.obj "./GrLib/fonts/fontcm40.obj "./GrLib/fonts/fontcm40b.obj "./GrLib/fonts/fontcm46i.obj "./GrLib/fonts/fontcm40i.obj "./GrLib/fonts/fontcm42.obj "./GrLib/fonts/fontcm46b.obj "./GrLib/fonts/fontcm42b.obj "./GrLib/fonts/fontcm42i.obj "./GrLib/fonts/fontcm44.obj "./GrLib/fonts/fontcm44b.obj /GrLib/fonts/fontcm48b.obj /GrLib/fonts/fontcmsc14.obj /GrLib/fonts/fontcmsc20.obj /GrLib/fonts/fontcmsc26.obj /GrLib/fonts/fontcmsc32.obj /GrLib/fonts/fontcmsc38.obj /GrLib/fonts/fontcmsc44.obj /GrLib/fonts/fontcmss12.obj /GrLib/fonts/fontcmss14.obj /GrLib/fonts/fontcmss16.obj /GrLib/fonts/fontcmss18.obj /GrLib/fonts/fontcmss20.obj "./GrLib/fonts/fontcm44i.obj "./GrLib/fonts/fontcm48i.obj "./GrLib/fonts/fontcm46.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc16.obj "./GrLib/fonts/fontcm48.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc12.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc18.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc24.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc22.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc28.obj /GrLib/fonts/fontcmsc34.obj /GrLib/fonts/fontcmsc40.obj /GrLib/fonts/fontcmsc46.obj /GrLib/fonts/fontcmss12b.obj /GrLib/fonts/fontcmss14b.obj /GrLib/fonts/fontcmss16b.obj /GrLib/fonts/fontcmss18b.obj /GrLib/fonts/fontcmss20b.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc30.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc36.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc42.obj /GrLib/fonts/fontcmsc48.obj /GrLib/fonts/fontcmss12i.obj /GrLib/fonts/fontcmss14i.obj /GrLib/fonts/fontcmss16i.obj /GrLib/fonts/fontcmss18i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss20i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss30.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26i.obj /GrLib/fonts/fontcmss30i.obj /GrLib/fonts/fontcmss32i.obj /GrLib/fonts/fontcmss34i.obj /GrLib/fonts/fontcmss36i.obj /GrLib/fonts/fontcmss38i.obj /GrLib/fonts/fontcmss40i.obj /GrLib/fonts/fontcmss42i.obj /GrLib/fonts/fontcmss44i.obj /GrLib/fonts/fontcmss46i.obj /GrLib/fonts/fontcmss48i.obj /GrLib/fonts/fontcmtt16.obj /GrLib/fonts/fontcmtt22.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28.obj "./GrLib/fonts/fontcmss32.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss34.obj "./GrLib/fonts/fontcmss30b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss32b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss34b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss36b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss36.obj "./GrLib/fonts/fontcmss38.obj /GrLib/fonts/fontcmss40.obj /GrLib/fonts/fontcmss42.obj /GrLib/fonts/fontcmss44.obj /GrLib/fonts/fontcmss46.obj /GrLib/fonts/fontcmss48.obj /GrLib/fonts/fontcmtt12.obj /GrLib/fonts/fontcmtt18.obj /GrLib/fonts/fontcmtt24.obj "./GrLib/fonts/fontcmss38b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss40b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss42b.obj /GrLib/fonts/fontcmss44b.obj /GrLib/fonts/fontcmss46b.obj /GrLib/fonts/fontcmss48b.obj /GrLib/fonts/fontcmtt14.obj /GrLib/fonts/fontcmtt20.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt26.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt28.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt30.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt32.obj "./GrLib/fonts/fontfixed6x8.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt34.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt36.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt38.obj "./GrLib/grlib/button.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt40.obj "./GrLib/grlib/context.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt44.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt46.obj "./GrLib/grlib/checkbox.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt42.obj /GrLib/fonts/fontcmtt48.obj /GrLib/fonts/fontutopia11x18b.obj /GrLib/grlib/circle.obj /GrLib/grlib/image.obj /GrLib/grlib/radioButton.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc10_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/battbak.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dac12_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_uart.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/flashctl.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/mpy32.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ram.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_b.obj "./GrLib/fonts/fontcourier11x18.obj "./GrLib/grlib/display.obj "./GrLib/grlib/imageButton.obj "./GrLib/grlib/rectangle.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc12_a.obj "./GrLib/grlib/line.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/comp_b.obj "./GrLib/grlib/string.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/aes.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/crc.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ldopwr.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmm.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/dma.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_i2c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/gpio.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmap.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ref.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_c.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sd24_b.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sfr.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sysctl.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/tec.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/wdt_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_b.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_d.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/tlv.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/ucs.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_spi.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_spi.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_uart.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_i2c.obj ".".".".".."../lnk_msp430f6659.cmd" -llibmath.a -llibc.a  

    "./lnk_msp430f6659.cmd"、第152行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。  对齐方式对".cinit"大小为0x2c1的段进行放置失败。  可用存储器范围:

      闪存     大小:0x7f80    未使用:0x0      最大孔数:0x0     

    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"the_in_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out"

    >>编译失败

    Makefile:360:目标'this_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out'的配方失败

    gmaked[1]:***[the_y_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out]错误1

    gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。

    Makefile:356:目标“全部”的配方失败

    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****


    'building target:"this_it_EmptyprojectMSP430F5xx.out"' inverting:MSP430 Linker'"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/bin/cl430 -vmspx -code_model=large -data_model=large -near_data=none -op_for_speed=0 -use_hw_errater=laration=g-mem_super-f=smot_support-m=natile-f_isor_m=nature=-m=natile-f_super-f=v-m=m=vert_super -us-m=v-m=dimine-f_support_cp-m=-m=naturb-m=naturb_super-f_project-m=naturb-f_support-m=-m=-m=natile-f_support-m=-m=-m=naturb-m=naturb_project-f_support-m=natial-m=nat cinit_hold_wDT=on -i"C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/include -i"C:/ti/ccsv7/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx -i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/lib -i"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-msp430_18.1.3.LTS/include --reread_libs -diag_wrap=off -display_error_number -warn_sections -xml_link_info="the_it_hw_projectyxml-f5pmpy_us_link_f5 /GrLib/fonts/fontcm12.obj "./GrLib/fonts/fontcm12b.obj "./GrLib/fonts/font8charter11x22.obj "./GrLib/fonts/fontcm14b.obj "./GrLib/fonts/fontcm12i.obj "./GrLib/fonts/fontcm16b.obj "./GrLib/fonts/fontcm14i.obj /GrLib/fonts/fontcm16i.obj /GrLib/fonts/fontcm18i.obj /GrLib/fonts/fontcm20i.obj /GrLib/fonts/fontcm22i.obj /GrLib/fonts/fontcm24i.obj /GrLib/fonts/fontcm26i.obj /GrLib/fonts/fontcm28i.obj /GrLib/fonts/fontcm30i.obj /GrLib/fonts/fontcm32i.obj /GrLib/fonts/fontcm34i.obj /GrLib/fonts/fontcm36i.obj "./GrLib/fonts/fontcm14.obj "./GrLib/fonts/fontcm16.obj "./GrLib/fonts/fontcm18.obj "./GrLib/fonts/fontcm18b.obj "./GrLib/fonts/fontcm20.obj "./GrLib/fonts/fontcm20b.obj "./GrLib/fonts/fontcm22.obj "./GrLib/fonts/fontcm22b.obj /GrLib/fonts/fontcm24b.obj /GrLib/fonts/fontcm26b.obj /GrLib/fonts/fontcm28b.obj /GrLib/fonts/fontcm30b.obj /GrLib/fonts/fontcm32b.obj /GrLib/fonts/fontcm34b.obj /GrLib/fonts/fontcm36b.obj "./GrLib/fonts/fontcm24.obj /GrLib/fonts/fontcm26.obj /GrLib/fonts/fontcm28.obj /GrLib/fonts/fontcm30.obj /GrLib/fonts/fontcm32.obj /GrLib/fonts/fontcm34.obj /GrLib/fonts/fontcm36.obj /GrLib/fonts/fontcm38.obj "./GrLib/fonts/fontcm38b.obj "./GrLib/fonts/fontcm38i.obj "./GrLib/fonts/fontcm40.obj "./GrLib/fonts/fontcm40b.obj "./GrLib/fonts/fontcm46i.obj "./GrLib/fonts/fontcm40i.obj "./GrLib/fonts/fontcm42.obj "./GrLib/fonts/fontcm46b.obj "./GrLib/fonts/fontcm42b.obj "./GrLib/fonts/fontcm42i.obj "./GrLib/fonts/fontcm44.obj "./GrLib/fonts/fontcm44b.obj /GrLib/fonts/fontcm48b.obj /GrLib/fonts/fontcmsc14.obj /GrLib/fonts/fontcmsc20.obj /GrLib/fonts/fontcmsc26.obj /GrLib/fonts/fontcmsc32.obj /GrLib/fonts/fontcmsc38.obj /GrLib/fonts/fontcmsc44.obj /GrLib/fonts/fontcmss12.obj /GrLib/fonts/fontcmss14.obj /GrLib/fonts/fontcmss16.obj /GrLib/fonts/fontcmss18.obj /GrLib/fonts/fontcmss20.obj "./GrLib/fonts/fontcm44i.obj "./GrLib/fonts/fontcm48i.obj "./GrLib/fonts/fontcm46.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc16.obj "./GrLib/fonts/fontcm48.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc12.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc18.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc24.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc22.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc28.obj /GrLib/fonts/fontcmsc34.obj /GrLib/fonts/fontcmsc40.obj /GrLib/fonts/fontcmsc46.obj /GrLib/fonts/fontcmss12b.obj /GrLib/fonts/fontcmss14b.obj /GrLib/fonts/fontcmss16b.obj /GrLib/fonts/fontcmss18b.obj /GrLib/fonts/fontcmss20b.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc30.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc36.obj "./GrLib/fonts/fontcmsc42.obj /GrLib/fonts/fontcmsc48.obj /GrLib/fonts/fontcmss12i.obj /GrLib/fonts/fontcmss14i.obj /GrLib/fonts/fontcmss16i.obj /GrLib/fonts/fontcmss18i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss20i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss22i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss30.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss24i.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss26i.obj /GrLib/fonts/fontcmss30i.obj /GrLib/fonts/fontcmss32i.obj /GrLib/fonts/fontcmss34i.obj /GrLib/fonts/fontcmss36i.obj /GrLib/fonts/fontcmss38i.obj /GrLib/fonts/fontcmss40i.obj /GrLib/fonts/fontcmss42i.obj /GrLib/fonts/fontcmss44i.obj /GrLib/fonts/fontcmss46i.obj /GrLib/fonts/fontcmss48i.obj /GrLib/fonts/fontcmtt16.obj /GrLib/fonts/fontcmtt22.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28.obj "./GrLib/fonts/fontcmss32.obj "./GrLib/fonts/fontcmss28b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss34.obj "./GrLib/fonts/fontcmss30b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss32b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss34b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss36b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss36.obj "./GrLib/fonts/fontcmss38.obj /GrLib/fonts/fontcmss40.obj /GrLib/fonts/fontcmss42.obj /GrLib/fonts/fontcmss44.obj /GrLib/fonts/fontcmss46.obj /GrLib/fonts/fontcmss48.obj /GrLib/fonts/fontcmtt12.obj /GrLib/fonts/fontcmtt18.obj /GrLib/fonts/fontcmtt24.obj "./GrLib/fonts/fontcmss38b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss40b.obj "./GrLib/fonts/fontcmss42b.obj /GrLib/fonts/fontcmss44b.obj /GrLib/fonts/fontcmss46b.obj /GrLib/fonts/fontcmss48b.obj /GrLib/fonts/fontcmtt14.obj /GrLib/fonts/fontcmtt20.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt26.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt28.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt30.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt32.obj "./GrLib/fonts/fontfixed6x8.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt34.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt36.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt38.obj "./GrLib/grlib/button.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt40.obj "./GrLib/grlib/context.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt44.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt46.obj "./GrLib/grlib/checkbox.obj "./GrLib/fonts/fontcmtt42.obj /GrLib/fonts/fontcmtt48.obj /GrLib/fonts/fontutopia11x18b.obj /GrLib/grlib/circle.obj /GrLib/grlib/image.obj /GrLib/grlib/radioButton.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc10_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/battbak.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dac12_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_uart.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/flashctl.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/mpy32.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ram.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_b.obj "./GrLib/fonts/fontcourier11x18.obj "./GrLib/grlib/display.obj "./GrLib/grlib/imageButton.obj "./GrLib/grlib/rectangle.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc12_a.obj "./GrLib/grlib/line.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/comp_b.obj "./GrLib/grlib/string.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/aes.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/crc.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ldopwr.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmm.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/dma.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_i2c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/gpio.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmap.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ref.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_c.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sd24_b.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sfr.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/sysctl.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/tec.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/wdt_a.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_b.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_d.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/tlv.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/ucs.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_spi.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_spi.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_uart.obj "./driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_i2c.obj ".".".".".."../lnk_msp430f6659.cmd" -llibmath.a -llibc.a  "./lnk_msp430f6659.cmd"、第152行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存中。  对齐方式对".cinit"大小为0x2c2的段进行放置失败。  可用存储器范围:  闪存     大小:0x7f80    未使用:0x6      最大孔洞:0x6    错误#10010:链接期间遇到错误;未编译"the_in_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out"
    >>编译 failuremakefile:360:目标'this_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out' failedgmake[1]的配方:***[this_IT_EmptyprojectMSP430F5xx.out]错误1gmake[1]:目标'secondary-output'不会因为错误而重制。***所有目标'makeefile.eout]错误
    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您的帖子具有已解决状态。

    请发布包含上述信息以及此屏幕的新主题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、在这里发布后、您开始 了这个新主题、 并提出了类似的问题。  请遵循新主题。  此线程正在关闭。

    谢谢、此致、

    乔治