This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM3730:大纲未在 CPP 文件中显示函数

Guru**** 2250420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739781/ccs-dm3730-outline-not-showing-function-in-cpp-files

器件型号:DM3730

工具/软件:Code Composer Studio

在新计算机上、我安装了 CCS 8.2.0.00007。  第一次运行时、我指向旧的 V6.0目录、它更新了信息以在 v8下工作。  我遇到的问题是 C 文件将显示完整的大纲、但当我选择 CPP 文件时、函数不会显示。  在 V6中、这工作正常。  是否有打开/关闭此功能的选项、我是否做了错误的操作、或者这是否是错误?

谢谢、

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:

    您能否创建一个新的空工作区并尝试"Project"->"Import CCS Project..." 从旧工作区中删除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denis:
    这是 CCSv8.2的已知问题。 有关更多详细信息、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../733120

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试从 V60工作区导入、但函数仍然未显示在大纲中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、这是 CCSv8.2的已知问题。 它将在即将推出的 CCSv8.3.0版本中修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denis、

    我还记得、CCS9应该修复它和那个版本。 预计可在1-2个月内完成。