This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739580/ccs-launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将两个 CC2649R2 Launch Pad 连接到 PC、并使用 CCS 8.2刷写了 TI Resource Explorer (ToF 启动器和响应器)中的两个示例。

我确保将 Launch Pad 放置在距离 eachother 1m 以外的位置、但距离错误、例如负距离或4/5米。

我可能会做些什么、导致我距离错误?  

提前感谢

Amer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,它是 CC2640R2*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是重复的、并且是回这个线程的一个步骤: e2e.ti.com/.../738399
    您是否校准了器件、或者只是将其精确地放置在1米之外?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答

    实际上、我将它们相隔1米、这不是校准吗?
    您能不能向我解释一下如何校准器件。

    谢谢、此致、
    Amer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读您的手册。
    我没有 LAUNCHXL-CC2640R2来重现您的问题。
    请转到您的原始帖子并询问 Christine Lee。