This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:适用于 Ubuntu 16.04的 CCS6.1.0.00104_Linux

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739198/ccs-ccs6-1-0-00104_linux-for-ubuntu-16-04

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

下载 CCS CCS6.1.0.00104_Linux 后 ,它不会安装,我不断收到一条错误消息,提示“Application error :Missing value to go with key  and it wer't install after that it.(应用程序错误:密钥丢失值,以后不会安装。)

请帮助

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CCS6.1xx 不支持许多新 MCU。
    如果可以、请尝试 CCS8.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    正如 Tom 所建议的、如果没有令人信服的理由让您使用 CCS 6.1.0、我强烈建议您使用最新版本的 CCS 8.2。
    CCS 6.1.0很旧、即使您遇到安装问题、我们仍能为该版本提供有限的支持。

    如果必须保持6.1.0,则安装错误可能是由于某些代理/网络问题所致。 首先、我建议尝试在 PC 上禁用防病毒/安全软件的离线安装程序。 如果该操作仍然失败、并出现相同的错误、则尝试通过命令提示符运行安装程序(作为 admin)、并使用以下参数:

    ccs_setup_6.1.0.00104.bin --override-apps-url ""

    请注意、覆盖前有2个破折号、末尾有2个双引号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢我  现在安装最新版本的 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aarti、


    非常感谢它现在在 ccs_setup_6.1.0.00104.bin 之后的工作--override-apps-url "" cmd