This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:使用 CCS 通过 UART/SPI 连接其他板

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/739143/ccs-tdc1000-tdc7200evm-using-ccs-to-connect-other-boards-through-uart-spi

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 嵌入式系统开发的新手。 我想通过  GPIO 在 MSP430F5528至 SimpleLink cc3220之间执行 UART/SPI 事务。

我想知道哪  种通信协议 更好? 我   ?e2e.ti.com/.../654845 GPIO3、GPIO4连接到 simplelink 板、数据将通过 UART 传输、或者我还应该编写一些代码来模仿 UART 通信  

第二个问题是、tdc1000-tdc7200的演示代码没有有关如何使用 GPIO 的代码、我是否可以只包含 gpio.h 和使用 GPIO.c? 或者、我应该在 msp430.h 或其他网站中更改一些定义?

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有两个单独的问题、请填写两个帖子。
    您的帖子主题不涉及 MSP430F5528和 CC3220。

    <<<我想通过 GPIO 在 MSP430F5528至 SimpleLink cc3220之间执行 UART/SPI 事务。
    不是通过 GPIO、而是使用 UART/SPI 引脚。

    <<<我想知道哪种通信协议更好?
    这是两种不同的协议、可满足不同的需求、对您的问题没有任何答案。
    我建议您使用 UART。

    <<<这意味着我只能将 GPIO3、GPIO4连接到 simplelink 板、数据将通过 UART 传输、或者我还应该写一些代码来模仿 UART 通信?
    您需要检查 MSP430F5528上的引脚。

    <<<或者我也应该写入一些代码来模仿 UART 通信?
    当然、您需要编写一些代码。

    <<<第二个问题是 tdc1000-tdc7200的演示代码没有有关如何使用 GPIO 的代码、我是否可以仅包含 gpio.h 和使用 GPIO.c?
    您可以在三个级别对 GPIO 和其他资源进行编程:
    -寄存器级别、
    - driverlib 级别、
    - TI-RTOS 驱动程序。
    您应该阅读并研究示例、以了解如何对 GPIO 和其他资源进行编程。
    开始阅读: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    非常感谢您的建议。


    此致、