This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:GUI Composer V2 &全局变量&Stellaris 接口。

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738980/ccs-ek-tm4c123gxl-gui-composer-v2-global-variable-stellaris-interface

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

早上好

我正在做" Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 入门"的练习。
现在是"Lab 14b:Sensor Library Usage (实验14b:传感器库使用情况)"。
它的部分:"GUI Composer"。 第14-31页。
描述了如何使用"GUI Composer v1"功能访问全局变量。
这是一种简单的方法-无需更改代码。
现在没有 Composer V1、而是 Composer V2。
Lab14b 中描述的解决方案不再起作用。
如何以最简单的方式将 LunchPad TM4C123G 代码中的全局变量与 PC 屏幕上的小工具连接起来?
此代码从 Sensors BosterPack 读取传感器。
LunchPad TM4C123G 可能没有 XDS。
如何在不编写大量新代码的情况下进行此类连接?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 GUI Composer v2中将全局变量绑定到小工具、这与在 v1中完成的方式类似。 v2中的接口不同、但您仍应能够使用 XDS 通信传输绑定全局变量。

    请查看此 XDS 教程 作为参考。 虽然它是为 MSP432编写的、但相同的概念适用于其他器件、因此请重点关注构建仪表板和绑定变量的部分、并根据您正在进行的实验对其进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在我看来、在这种情况下无法使用 XDS。
    是否有人可以确认 EK-TM4C123GXL 没有 XDS 接口的功能?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Adam Zakrzewski"]在我看来,在这种情况下无法使用 XDS。

    使用内置仿真器的 TM4C123GXL Launchpad 时、可以进行 XDS 通信。

    若要验证它是否正常工作、请查看 此帖子 、并尝试使用库中的可使 Launchpad 上的 LED 闪烁的简单应用。