This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:采用 launchpad 选项的 Energytrace

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738916/ccs-msp-exp432e401y-energy-trace-with-launchpad-options

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在从事一个涉及 TCPIPServer 的项目、我使用了 MSP-EXP432E401Y、它的工作无可挑剔。 但是、它没有我最近从另一个古怪的线程中学到的能量迹。 您能否为我推荐一款具有 MSP-EXP432E401Y 等功能并采用能量跟踪 技术的电路板?

谢谢、此致、

Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看不到具有 MSP432E MCU 和 EnergyTrace 的 LaunchPad。
    具有 EnergyTrace 功能、您的 TCP/IP 服务器项目将如何从电能计量中受益?
    您是否将服务器置于深度睡眠或休眠模式?

    XDS110 JTAG 调试探针 www.ti.com/.../TMDSEMU110-U
    具有 EnergyTrace 功能、
    但是,当您以全速运行服务器时,您将会对其功能进行过流处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    因此 、这里是具有 HDR 选项的 store.ti.com/TMDSEMU110-ETH-XDS110-Energy-Trace-HDR-P53039.aspx。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、谢谢!

    对于这个价格、70uA 至800mA 的电流和5%的电流几乎是完美的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    来自 CC 团队的好视频: www.youtube.com/watch

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对他的左拇指有点担心。 但愿不是如此。
    处理 SCS 托管设备和无线电传输的工具。
    令人惊叹的动态范围!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复的主题: e2e.ti.com/.../738853

    Hemneth、正如我在另一个主题中提到的、请避免发布有关同一主题的多个主题的多个主题、以避免重复工作。

    Tomasz、我的拇指很好。 )