This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS Cloud - Cloud Agent 调试提示

Guru**** 2524260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/736709/ccs-msp432p401r-ccs-cloud---cloud-agent-debugging-tips

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在与一所热爱 CCS Cloud 的学校合作、并决定将其纳入课堂。 这门课程有100名学生、您可以想象会出现问题。 是否有一个 wiki 介绍了与 Cloud Agent 相关的常见问题的解决方案? 向我报告的几乎任何问题都与第一次安装 CCS Cloud 的学生有关。

现在、我已请求教师向我提供 Cloud Agent 日志。 但是、如果学生无法在课堂中使用 CCS Cloud、这将成为一个重大问题并立即上报。 现在、我没有真正获得任何详细信息来帮助进行调试、但我收到了四个不同问题的几个屏幕截图和控制台日志输出。

我在研讨会期间亲眼看到了这一问题,我也听说过人们过去也曾报告过类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franklin、

    您是否能够从他们那里获得安装日志?
    您能问他们几个问题吗? 用户名在问题中留空。 它是否使用任何 Unicode 字符或空格? 它们运行的是哪个版本的 Windows?
    是否还可以检查路径 c:\users\ \AppData\Local\Texas Instruments 存在、如果他们能够写入该文件夹?
    此外、它们是否使用结或类似的东西?

    谢谢
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问过、但我没听到。

    如果用户名具有 unicode 或空格,是否存在已知问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我只是想弄清楚他们为什么会遇到问题、可能会有什么不同。
    我想作为一个变通办法、他们可以手动安装驱动程序、但为此、我需要知道路径是否存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 有人告诉我、教师将在本周尝试向我获取一些日志。

    CCS Cloud Agent 是否有通用故障排除指南? 如果没有、我们可以在 processors.wiki.ti.com/.../TI_Cloud_Agent 上添加信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信这是 CCS Cloud Agent 唯一的信息页面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以随时解决此问题。 几天后、问题就会消失。 可能是服务器加载问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、Franklin。