This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:CCS8.2在 TMS570上的 Spectrum Digital XDS510USB 失败

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738091/ccs-tms570ls3137-ccs8-2-fails-with-spectrum-digital-xds510usb-on-tms570

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

我最近尝试从 CCS7.3迁移到 CCS8.2。 尝试启动 Spectrum Digital XDS510USB 和 TMS570LS3137的目标配置时。 我收到以下错误消息。 相同的目标配置适用于 CCS7.3。 请注意、Cortex R4具有32位地址空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我似乎无法使用 SD510USB 连接到任何 CCS 版本的 TMDS570LS31HDK。 我尝试了6.2、7.3、7.4、8.2。 对于8.2、我得到与您看到的相同的误差。 对于其他人、我会得到以下错误:

    寄存器、初始化、OCS、无法访问0x00000030的寄存器

    是否需要 SD510USB 的一些额外设置?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经在 CCS8.2上重新创建了我的问题。 请注意、我在启动目标配置时收到该错误。 我没有达到我必须连接的程度、因此您可以在没有目标的情况下重新创建问题。

    实际上、我使用的电路板具有 TI 14引脚 JTAG 连接器、CCS7.3上的 SD-XDS510USB 没有问题。 您在使用 HDK 时遇到的问题可能是因为它具有20引脚 ARM JTAG 连接器。 还有一个20引脚的 TI JTAG 连接器是不同的。 也许 您的 SD-XDS510USB 上有错误的适配器。 同时确保板载 XDS100v2已断开连接。 外部 JTAG 连接器下方有一个 LED 应亮起。

    我已附加我的目标配置文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/TMS570LS3137_5F00_SDXDS510USB.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用两个适配器、其中 XDS510USB 插入 TI 14引脚至 TI 20引脚适配器、然后插入电路板的 TI-20引脚至 ARM-20引脚适配器。 我认为这应该起作用。 我用 XDS560v2 (带14引脚连接器)替换了 XDS510USB、一切正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎遇到了适配器和 HDK 的另一个问题。 由于我没有这个问题,而且我的问题可以在不连接到目标系统的情况下重新出现,所以我们可以区分这两个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob -我们正在就您的问题进行一些内部讨论。 我已将您复制到电子邮件讨论中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始问题已脱机处理。 对于该线程之后的那些线程、将通过下一次 TI 仿真器包更新来解决该问题。

    谢谢
    Ki