This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSICE3359:在新项目中使用知识产权

Guru**** 2941650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/738081/ccs-tmdsice3359-using-intellectual-property-in-a-new-project

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Code Composer Studio

Automata 具有一个用于 Sitara 处理器上 Sercos III 软件堆栈的.out 文件。  它当前使用提供的.out 文件在 TMDSICE3359上运行。

是否可以 在没有源文件的情况下将其.out 添加到用户应用程序的新项目中?  将使用哪些文件?

提出这个问题的另一种方法;Code composer 中是否有一种方法可以将知识产权添加到新项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 中没有关于这一点的说明。 最好在您自己的项目中使用软件堆栈时检查其软件堆栈的许可协议、并直接与他们联系以了解更多详细信息(并获取源代码\库)

    谢谢

    Ki