This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:工作空间未打开

Guru**** 2569025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737421/ccs-cc3220-work-space-an-not-open

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用的是 ccs8.2.0版本。 我现在无法打开我的旧工作空间。 我遇到的错误类似。

这是我的日志文件。

e2e.ti.com/.../1261_2E00_.log.zip

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的"旧工作空间"是什么?
    您是否在以前的 CCS 版本中使用过此工作区?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Tom 的回答之外、您能否查看下面故障排除页面的第4部分:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc3220_2_20_SDK 是我的工作区。 我经常在这个工作空间工作。
    是的、我在8.1.0中使用了它、但在8.1.0中突然出现错误。 然后、我将 CCS 更改为8.2.0

    Dinkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我学习故障排除页面并观看视频。 但我无法打开我当前的工作空间。 那么、我如何备份首选数据呢?

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS8.2创建专用于8.2的新空工作区、并从旧工作区导入工程。
    请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经完成了这些操作、代码已成功构建。 我必须再次手动设置首选项数据。

    Dinkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    <<我必须再次手动设置首选项数据。
    你是做什么?

    什么解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我必须在 preferences->ccs->build->variables 中设置"freertos_install_DIR"。

    Dinkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法打开工作区。
    此问题的解决方法是什么?

    我更喜欢在工程级别设置 FreeRTOS_INSTALL_DIR 和其他软件包依赖性。
    它允许使用新 RTOS 执行某些操作并维护旧代码。