This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv6 -在 Ubuntu 16.04上安装 com.ti.ccstudio.debugserver.linux 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737058/ccs-ccstudio-ccsv6---installing-com-ti-ccstudio-debugserver-linux-problem-on-ubuntu-16-04

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在将 Code Composer Studio V6.1.2安装到 Ubuntu v16.04时遇到问题。 当尝试安装 com.ti.ccstudio.debugserver.linux 时,安装会停止。

------------------------------------------------------
正在安装... com.ti.ccstudio.debugserver.linux。
正在注册 com.ti.ccstudio.debuserver.linux ...
无法下载 ti_dspack_ibsetup_6.1.0.1449.bin。 正在重试。
------------------------------------------------------

它遵循随附的 install.log 文件
ccs_setup_6.1.2.00015_install.log

我尝试安装联机和脱机版本、但我遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、
    您尝试使用6.1.2的原因是什么? 这是一个相当旧的版本、如果可以、我建议您安装更新的内容。 您的 Ubuntu 发行版是否为32位版本?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、原因是我有一些作为电机控制器的代码针对 CCS 的这个特定(和更旧)版本进行了调整、我想利用这段代码几年前的优势。 主要原因是代码使用修补的64位 Ubuntu 16.04内核使其成为实时 Linux。 但是、尽管如此、我还是尝试了32位和64位通用发行版(没有修补内核)。 总之、在通用32位、通用64位和抢占式实时 Linux 64位内核修补 Ubuntu 16.04内核上会发生相同的错误。

    谢谢、
    米兰