This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:能否将 GUI Composer 与 Spectrum Digital DSK 6713电路板配合使用?

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, LAUNCHXL-F28379D, BOOST5545ULP, TMDSLCDK6748, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/736569/ccs-tmdsdsk6713-can-i-use-the-gui-composer-with-spectrum-digital-dsk-6713-boards

器件型号:TMDSDSK6713
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138LAUNCHXL-F28379DTMDX5505EZDSPBOOST5545ULPOMAPL138TMDSLCDK6748TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

能否将 GUI Composer 工具与 Spectrum Digital DSK 6713电路板配合使用?

谢谢

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny、

    GUI Composer 不支持 C6713 DSK。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速响应!
    这是一个遗憾、它看起来很有用。 我们有一个 CCS V3.1项目将 DSK 6713与 RTDX 和 LabVIEW 应用结合使用、但您似乎不再支持 RTDX。 对于像我这样的旧 DSP 编程器、TI 似乎在后退。 较新的6748套件是否支持 GUI?

    谢谢
    Danny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny、

    GUI Composer 有多种工作方式。 一种是使用调试探针进行通信。 GUI Composer 不支持 Spectrum Digital 探针、因此您无法使用 C6713 DSK 上的探针。 GUI Composer 支持 XDS100/110/200、但这些探针也不支持 C6713。 这些调试探针支持 C674x。 但是、下一个问题是、今天我们仅支持我们的 MCU 器件系列。

    另一种选择是将 GUI Composer 连接到 COM 端口。 在这里、GUI Composer 不关心或不知道有什么器件。 因此、您将使用 UART、而不是像 RTDX 那样使用主机和器件之间的通信。 这种类型的解决方案需要更多的工作、因为您必须自己进行通信、而不是仅让调试探针读取/写入值。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John

    正如我可能已经告诉过的、我必须在圣诞节前准备好大学 DSP 课程(使用6713)。 我还必须了解我们将来如何升级它(可能是6748)、以及在将来的设置中需要学习和使用哪些工具。 看到一些工具和技术不再受支持让人有点失望!

    对于大学的 DSP 课程、您建议将哪种硬件升级为最佳硬件? 我们是否应该考虑从使用 DSP 硬件的教学转向其他硬件以适应行业的发展?

    R.
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我将请我们大学计划的某个人就建议与您联系。 我想很多学校都在经历同样的过程、大学团队可能会根据他们所见的内容提供一些指导。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们根据您的教学偏好提供了几种选择。 课程涵盖的是定点还是浮点? MATLAB 是一项要求吗? 教科书支持是否很重要? 本课程将介绍音频或电机控制吗?

    由于 教科书可用性、OMAPL38套件(TMDSLCDK138)可能是最合适的、但也有其他需要考虑的工具。

    C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)支持良好的 MATLAB 体验和电机控制。

    用于音频信号处理的 C5505 USB 记忆棒(TMDX5505EZDSP)。  

    用于音频信号处理的 C5545 BoosterPack (BOOST5545ULP)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    发送回复!

    本课程涵盖音频(无电机)、其任务包括 FIR、IIR 滤波器和 FFT 滤波。 本课程结束时将介绍一个使用 FFT 对噪声进行盲滤波的项目。
    除了找到 IIR 和 FIR 的滤波器系数小位之外,不使用 Matlab。 讲座笔记涵盖了浮点。

    "教科书"支持是什么意思?
    此外、我不太了解 ARM 和 DSP 在 TMDSLCDK13中的作用。

    目前、我们正在考虑将来升级到:
    www.ti.com/.../tmdslcdk6748

    TMDSLCDK13是否可能为我们提供某种分支到控制以及涵盖 DSP 教学角色的方法?

    R.
    Dan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    为 OMAPL138提供的教科书位于 :www.amazon.com/.../1498781012

    第三版相对较新。 大多数其他文本都有一些过时。

    是的、TMDSLCDK6748也是一个选项、但没有可用的特定教科书资源、尽管它使用的 DSP 与 OMAPL138相同、因此可能会在某些方面重复使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎这个 wiki 是两个板的主要资源页面。 processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)。您还将需要一个外部仿真器、可能是 XDS100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还忘了提及 Reay 书: www.wiley.com/.../Digital 信号处理和 OMAP L138实验板应用-p-9780470936863
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接和支持!

    我可能会看这些书,我的工作预算很小,可以涵盖这些东西。 在您的帖子中、我似乎有两个选项:TMS320C6748
    或 TMDSLCDK138。

    我能看到的是、在架构、速度、外设、与行业的相关性、可能的项目等方面对二者进行了比较吗? (有优点或缺点)、以帮助我做出决定。

    大家可以看到、我在帝国理工学院有两个相关的研究组、一个在信号处理方面、另一个在控制方面。 如果我可以从硬件中获得更多的里程(学生的最终年度项目、研究项目)、情况就会更好。 我们将在明年内为 DSP 课程购买大约100块电路板、因此我现在的决定至关重要。

    R.
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我认为 TMDSLCD138在 ARM + DSP 方面提供了更多的灵活性、并且对教科书提供1:1支持。 我没有找到好的比较、但我认为 TMDSLCDK138上有一个小优势、与行业趋势相关。