This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:在 CentOS Linux 上安装 code composer 时出错

Guru**** 2952500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/736680/ccs-codecomposer-error-installing-code-composer-on-centos-linux

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试在 CentOS 7上运行 CCS V8 Linux 安装程序时、我收到以下错误。

>将文件从/tmp/bitrock_installer_3681.log 复制到/home/bcunningham 时出错/***未知变量 installer_location_***/ccs_8.2.0.00007.log
:目标不可写

请提供建议。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否支持 CentOS 7?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该网站显示" CentOS 发行版"、但不表示哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    是否可以在此处发布/tmp 中的 bitrock 文件?  

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我先前运行的内容。


    日志从2018年10月12日13:28:57开始
    首选安装模式:文本
    尝试以模式文本初始化安装程序
    模式文本已成功初始化
    [13:28:57]找到模式--mode text --debuglevel 4
    [13:28:57] CentOS
    执行 chmod -R 666 "/tmp/bitrock_installer_6410.log
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本 stderr:


    (结束)


    但我确实注意到一个错误、表示不支持以文本模式运行。

    当我在未指定文本模式的情况下重新运行它时、我得到了以下结果:



    日志从2018年10月12日13:29:58开始
    首选安装模式:无人值守
    尝试在无人参与模式下初始化安装程序
    模式无人值守已成功初始化
    [13:29:59]找到模式--debuglevel 4
    [13:29:59] CentOS
    [13:29:59] installer_command_line_arguments:--debuglevel 4.

    [13:29:59] installer_command_line_arguments:--debuglevel 4.
    [13:29:59]产品名称 Code Composer Studio 8.2.0
    [13:29:59]产品版本8.2.0.00007
    [13:29:59]-调试级别4
    准备安装
    准备安装
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    解压缩文件
    [13:29:59] admin = 0
    [13:29:59] installertype = setup
    [13:29:59] ccsinstaller_name ccs_setup_linux64_8.2.0.00007.bin
    [13:29:59]安装程序:/home/bcunningham/Downloads/CCS8.2.0.00007_linux-x64/ccs_setup_linux64_8.2.0.00007.bin
    执行 chmod -R 777 "/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5/tcl
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本 stderr:


    执行 chmod -R 777 "/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5/util
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本 stderr:


    执行 chmod -R 777 "/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5/dependency-checker
    脚本退出代码:0

    脚本输出:


    脚本 stderr:


    [13:30:01]
    [13:30:01]运行/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5/tcl/bin/tclsh.sh "/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5/installer_tcl/main_frontend/main.tcl --installersrc "/home/bcunningham/Downloads/CCS8.2.0.00007_linux-x64 --installertmp "/tmp/ccs_f262879e-667b-4137-5d88-5192a183bea5 --debuglevel 4 --buildid 8.2.0.00007 --installer "/home/bcunningham/Downloads/CCS8.2.0.00007_linux-x64/ccs_setup_linux64_8.2.0.00007.bin --bitness 64-bit --OS Linux-x64 --OSSNTl "Centos"--spversion "--2018101200007 --错误的 AME-291359


    它现在似乎正在正常工作!

    CCS 安装程序现在正在运行、并显示以下消息:

    延迟相关性检查...
    操作系统检查:CentOS ->正常
    显示检查->确定
    glib 相关性检查->确定
    库相关性检查->无法找到 CCS 运行所需的系统库:

    libusb-0.1.SO.4


    有关如何安装这些组件的详细信息,请访问:
    software-dl.ti.com/.../ccsv8_linux_host_support.html

    我想我现在实际上可能有了它。

    谢谢!

    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 是的、不支持文本模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须安装来自 yum 的 libusb 和 libXScrnSaver(.i686)库才能使工作正常,但我现在正在 Centos7上运行。

    可能需要使用此信息更新安装说明、以节省其他人的时间。

    谢谢!