This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:N.A.

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/736439/ccs-n-a

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

emmmm、我刚才有一个问题、我目前正在使用 tms570ls0914芯片、当我想在 HAL 上使用"CAN"示例代码时、代码无法刻录开发板、CCS 为我提供以下反馈。"

无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包

8.0.27.9)"、

感谢每位看到我的帖子的工程师。 谢谢!