请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我创建了一个工程来编译 TIDA-00961的源代码、但错误(4个项目)如下所示
>>编译失败
subdir_rules.mk:30:目标'pfc2philtrmtpL_main.obj'的配方失败
"...\pfc2philtrmtpL_Board.h"、第68行:致命错误#1965:无法打开源文件"IQmathLib.h"
1在编译"../pfc2philtrmtpL_main.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[pfc2philtrmtpL_main.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我在 TIDA-00961的文件夹中找不到 IQmathLib.h。
您是否愿意向我展示如何解决这些错误?
此致
千斤顶