This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA74:检查 DVT 更新失败

Guru**** 2535760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734924/ccs-dra74-check-updates-fails-for-dvt

器件型号:DRA74

工具/软件:Code Composer Studio

安装 CCS8.2.0.00007后、我在检查可用更新时始终收到以下错误消息:

"在 software-dl.ti.com/.../ccs6.0."上找不到存储库


是否需要更改此存储库的链接以再次启用更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manfred、

    转至 Window -> Preferences -> Install/Update -> Available Software Files
    并取消选中"DVT Update"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、

    我同意我可以这样做、实际上以前也做过。 但对我来说、这意味着我将看不到任何可用的 DVT 更新。 我在使用硬件跟踪分析器时遇到了重大问题、希望将来通过一些更新来解决这些问题。 DVT 更新现在是否由不同的存储库提供、因此不再需要此故障链接?

    此致、
    曼弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德

    现在、我了解您正在寻找的内容。
    不知怎么说、我错过了您是 TI 员工。
    我认为,给鱼竿比给鱼更好,我的反应是我所做的。

    毫无疑问、我需要提高 DVT 相关技能、您给了我一个机会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德

    如果您已安装 CCSv8.2、则 DVT 没有可用的进一步更新。 在 Windows 安装8.2中检查此站点时、我可以看到相同的错误。 我将跟进这一情况。 我知道我们正在考虑推出经典 ROV 更新、该更新将在该网站上推出、因此这可能是引发该问题的原因。 此更新尚不可用。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼弗雷德

    更新站点的问题已解决。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着没有更新。