请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TI-RTOS 处理 TM4C1294NCPDT。 我 需要在 gtest 中实施单元测试框架。 (代码以 C (驱动程序级代码) 和 C++(应用代码)开发)
我想了解 以下内容:
CCS v6是否支持 gtest?
2.如果不是,请建议采用其他方法进行设备测试。 建议用于单元测试的工具、我们可以使用这些工具通过 CCS 进行单元测试。