This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:CCS3.3中运行时支持库的版本号

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/735950/ccs-tms320c6727-version-number-of-run-time-support-libraries-in-ccs3-3

器件型号:TMS320C6727
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS3.3的程序、该程序具有严格的文档要求、我想知道我要用于项目的 rts67plus.lib 的版本。 似乎没有任何明显的方法来确定版本、但是我打开了与 rts67plus.lib 相关的 include 目录下的头文件、该目录位于以下位置: \C6000\ccgtools\include\。 似乎所有头文件的注释中都有6.0.8版本、但我希望有更可靠的方法来确定库版本号?

谢谢、

Vincent Galbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是编译工具版本。 C6000文件夹(readme.txt 或 readme.1st)中还应包含一个自述文件、该文件将提供构建工具编号。

    确认 版本的更好方法是在库上运行 ofd。 输出将很大、因此将其通过管道传递到文件。

    示例:

    C:\CCStudio_v3.3PLa\C6000\ccgtools\lib>..\bin\ofd6x.exe rts67plus.lib > rts67plusofd.txt

    当您打开文本文件时、您应该会看到如下所示的内容:


    存档:rts67plus.lib

    目标文件:autoinit.obj

    目标文件信息

    文件名:autobinit.obj
    格式:TI-COFF 版本2
    文件类型:可重定位文件
    时间戳:2009年5月23日10:51:13星期六
    机器:TI C6x
    机器端字节序:小端字节序
    入口点:0x00000000
    供应商:Texas Instruments、Inc.
    Producer:汇编器
    汇编器版本:6.1.10
    段数:9.
    文件长度:6063
    存档中的文件偏移量:17634
    符号表文件偏移量:0x000015f9
    字符串表文件偏移量:0x0000173d
    TI-COFF f_flags:0x000021c0
    CPU 系列:C6700+
    控制数据端字节序:小端字节序

    部分信息

    ID 名称 load addr run addr size align alloc
    ------------ ---- ------ ----
    1 $build.attributes 0x00000000 0x00000000 0x21 1 N
    2 .text 0x00000000 0x00000000 0x0 1 Y

    用粗体标记该部件

    谢谢

    Ki