工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
在 CCS V4中、我能够设置实时选项、允许我即时编辑变量、因此我可以在目标运行时更改变量并查看其效果:
这是 CCSV4的窗口
在哪里可以在 CCS V8中设置等效项?
这里是 CCS V8的类似窗口-似乎缺少实时选项????
TX
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
在 CCS V4中、我能够设置实时选项、允许我即时编辑变量、因此我可以在目标运行时更改变量并查看其效果:
这是 CCSV4的窗口
在哪里可以在 CCS V8中设置等效项?
这里是 CCS V8的类似窗口-似乎缺少实时选项????
TX
Dan
你(们)好
首先,感谢迄今为止的帮助! 我非常感谢。
对于不使用 DSP BIOS 的简单程序、您的发现似乎是正确的、尽管在版本4中、变量的值会自动更新、现在我必须点击刷新(在表达式窗口中)。 在"Expressions"窗口中连续设置刷新会导致音频中断。
我加载了一个更复杂的程序、向您展示 CCSV8中发生的情况。 此代码是学生使用的基于 FFT 的筛选程序的模板程序。 它使用 DSP/BIOS、以便 可以调用中断服务例程。 我已经在变量 ingain 和 outgain 上创建了两个表达式(这些表达式会影响系统的输入增益和输出增益)
调试设置如下(我尝试关闭 Halt the target... 同样、结果相同):
在运行程序时、我被完全锁定不进行更改:
学员采用此模板并添加了许多其他变量、他们需要能够 实时调整(一些是滤波器参数、另一些是简单的开/关开关)、以及由 outgain 和 ingain 给出的简单音量调节
这是用于完成我的解释的 IST -请注意两个增益变量
我还没有尝试过内存访问方法..
R.
Danny