This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS/CC2640R2F:调试 CAN#39;t sucess!!!

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-SPPBLE-SW-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/735346/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f-debug-can-t-sucess

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:TIDC-SPPBLE-SW-RD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 SPPBLE 服务器代码调试到 CC2640R2 LP 板 、但无法成功!!!  

 

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:写入长度为0x4的第0页0x40080c00处的存储块时遇到问题:**错误**:串行通信在端口 COM4上失败,波特率:115200! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标写入0x40080C00失败
at *((int *) 0x40080C00)=0x1ACCE551 [cc26xx.gel:44]
在 OnTargetConnect()
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:无法读取未知寄存器:执行状态阻止访问
Cortex_M3_0:在长度0x4的第0页上读取0x4003002c 处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x4003002C 失败
Cortex_M3_0:读取长度为0x4的第0页上0x40082250处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x40082250失败
Cortex_M3_0:读取长度0x4第0页上0x10000054处的存储器块时出现问题:**错误**:串行通信在端口 COM4上失败,波特率:115200! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x10000054失败
Cortex_M3_0:读取长度为0x4的第0页上0x10000058处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x10000058失败
Cortex_M3_0:在长度0x4的第0页上读取0x1000005c 处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x1000005C 失败
Cortex_M3_0:GEL:调用 OnPreFileLoaded()时出错:目标无法断开连接
Cortex_M3_0:在长度0x4的第0页上读取0x4003002c 处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x4003002C 失败
Cortex_M3_0:在长度0x4的第0页上读取0x4003002c 处的内存块时出现问题:**错误**:串行通信在端口:COM4、波特率:115200处失败! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:闪存操作期间发生错误:目标读取0x4003002C 失败

Cortex_M3_0:加载程序:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M3_0:读取长度为0x4的第0页0x0处的存储器块时出现问题:**错误**:端口 COM4上的串行通信失败,波特率:115200! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:1. 确保电缆已插入右侧 COM 端口上的目标和主机。 2.确保在目标器件上加载并运行兼容的目标端串行监视器。
Cortex_M3_0:文件加载程序:验证失败:目标读取0x00000000失败

Cortex_M3_0:GEL:文件:C:\workspace\FlashROM\SPPBLESERVER.OUT:加载失败。

此致、

Bikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Bikash Kumar"]Cortex_M3_0:写入长度为0x4的第0页0x40080c00处的内存块时遇到问题:**错误**:端口 COM4上的串行通信失败,波特率:115200! 要使用串行监视器、请确保满足以下先决条件:[/QUERP]

    您似乎正在使用备用串行通信。 这是故意的吗? 假设不是、请尝试将您的连接类型更改为"Texas Instruments XDS110 USB"。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    感谢您的回复

    我正在尝试使用 UART 转 BLE 桥接器;www.ti.com/.../TIDC-SPPBLE-SW-RD 从这里开始
    我想发送20字节数据包、反之亦然(服务器到客户端/客户端到服务器);

    是的,当 Propties -->连接更改“Texas Instruments XDS110 USB"时,它要求更新固件并正常工作,但我尝试将 UART 连接到 BLE 桥接器,以便将连接 XDS110 USB 更改为 UART,并在 CC2640F128.ccxml 文件中进行更改。
    请建议对 UART 案例进行任何必要的修改。


    此致、
    Bikash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CCS 调试、您应该使用 JTAG 连接(XDS110)。 "UARTConnection"旨在用于其它用途:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/566884/2081777#2081777

    [引用 USER="Bikash Kumar ]我正在尝试将 UART 连接到 BLE 网桥;www.ti.com/.../TIDC-SPPBLE-SW-RD 来自此处
    我想发送20字节数据包、反之亦然(服务器到客户端/客户端到服务器);

    我建议在蓝牙论坛中发帖、因为器件专家可以为您提供最佳帮助:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/

    谢谢

    Ki