This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:控制台:CIO 不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/734945/ccs-msp430f5529-console-cio-not-working

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前在微控制器领域是相当新的、需要大学使用它们。

考虑到 console 和 printf 命令、我遇到了一个问题。

为了使其更简单、我在创建新项目时使用"Hello World"示例文件。

控制台:CIO 只能恰好打开一次,如果我再次刷写脚本,我看不到输出,那么我必须重新启动整个 Code Composer Studio。

我使用的是 Code Composer Studio   8.2.0.00007。

我已将堆更改为320并关闭 EnergyTrace 函数。

我希望有人能尽快帮助我。

如果您需要更多详细信息、请随时咨询。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    有一篇文章解释了控制台 I/O 正常运行的要求。 查看以下文档的第2.3和2.4节:
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    尽管如此、F5529似乎有足够的 RAM 来使用控制台 I/O 但是、请注意、这些函数往往会中断实时操作(因为它们设置了一个断点)、因此很少在项目的自然演变过程中使用。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔