This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5746:同步组问题

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/733908/ccs-am5746-sync-group-issue

器件型号:AM5746

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家。

正如我在其他线程上向其报告的那样、如果使用 AM574x IDK、则无法使用交叉触发器。

设置同步组时、CCS 显示了如下错误。 请告诉我们出现此问题的原因吗?

***********
CortexA15_0:配置交叉触发时遇到问题:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。
CortexA15_1:配置交叉触发时遇到问题:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。
***********

这是复制的方法。
同步对目标 A15_0和 A15_1进行组
2.连接目标
3.为每个内核加载程序(posix-SMP)。
4.运行程序。
注意:当我使用 AM572xIDK 时、它运行良好。

CCS: 8.1.0.00011

如果您有任何问题、请告诉我。

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如其他线程中所述、该错误意味着没有任何可用的仿真资源来支持全局断点。 每个器件都具有有限数量的仿真资源。 硬件断点、观察点、配置文件时钟、启用同步组等都使用一些资源。

    至于它在 AM572x 上工作但不在 AM574x 上工作的原因、AM572x 可能有更多可用的仿真资源。 我无法自行确认、因为我没有 AM574x。 但我将在另一个主题上与 Eric 进行联系。

    谢谢
    Ki