This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727B:C6727最新可用的 RTS 和 CSL 的位置?

Guru**** 2927900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/733542/ccs-tms320c6727b-location-of-the-latest-available-rts-and-csl-for-c6727

器件型号:TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 CCS3.3开发一个程序。 我正在寻找 C6727处理器的 RTS 和 CSL 库的最新可用版本、但在 TI 网站上查找这些版本时遇到了困难。 我正在特别寻找以下库、但我希望有其他可用库:

  • rts670.lib
  • fastrts67xR.lib
  • c67xdsplibR.lib

我还在寻找可用的最新系统补丁、我目前有 c6727xSystemPatchV2_00_00.lib 和 applySystemPatch.obj。  

谢谢、

Vincent Galbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    C6700运行时支持库是 CCS 中编译器的一部分。 默认情况下、我们捆绑了一些库、但在构建 CCS 工程时会根据需要生成 rts670.lib 等其他库。 用于构建库 mklib 的实用程序随编译器一起提供、如果您想在 CCS 外部生成库、则可以独立运行。 有关 mklib 的更多信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../Mklib

    至于其他2个相关项目(fastrts67xR.lib 和 c67xdsplibR.lib)、我将需要在其他一些项目中循环以进行响应。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    FastRts 和 DSPLIB 可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/sprc203
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    不过、我在浏览该网页时遇到了一些问题。 我似乎找不到用于实际下载这些库的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这很奇怪。 下载链接可在引导加载程序应用手册中或在以下位置找到: www-s.ti.com/.../sprc203.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢、但我认为这是我尝试的原始链接。 当我转到该页面时、我收到"未找到"错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、该链接对我来说是有效的。 这个呢?

    www-s.ti.com/.../sprc203.zip

    我也将其附在下面。

    e2e.ti.com/.../sprc203.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接也不起作用、但我可以下载您的附件。 感谢你的帮助!