请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6972 主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在 CCS 中导入 Energia 代码、但它无法正常工作。 我正在附加我的代码,您可以通过将代码导入为 enegia 代码和进行调试,轻松地重新创建此错误。
#include "Wire.h"
#define TS 0x48
#include
unsigned long i、a;
void setup(){
Serial1.begin(9600);
SERIAL1.println ("温度数据记录器");
Wire.setModule(1);
Wire.begin();
//开始 I2C 传输
Wire.beginTransmission(TS);
//选择配置寄存器
Wire.write (0x01);
//设置分辨率= 12位、正常操作、比较器模式
Wire.write (0x60);
Wire.write (0x00);
//停止 I2C 传输
wire.endTransmission ();
延迟(300);
SERIAL1.println ("传感器初始化");
}
void loop (){
//Serial.println ("正在工作");
Serial1.println ("正在工作");
浮点温度= Read_temperature ();
Serial1.print ("摄氏温度:");
SERIAL1.PRINT (TEMPRURE);
SERIAL1.println("C");
delay (5000);
}
float read_temperature ()
{
Serial.println ("读取温度");
unsigned data[2];
//开始 I2C 传输
Wire.beginTransmission(TS);
//选择数据寄存
器 Wire.write (0x00);
//停止 I2C 传输
Wire.endTransmission ();
delay (300);
//请求2字节的日期
Wire.From (TS、2
);
msb (
如果可用)= 2);// temp (2)= 2字节(2)
DATA[0]= Wire.read();
DATA[1]= Wire.Read();
}
//将数据转换为12位
int temp =((data[0]* 256)+(data[1]& 0xF0))/ 16;
if (temp > 2047)
{
temp -= 4096;
}
float cTemp = temp * 0.0625;
//将数据输出到串行监视器
返回 cTemp;
}
这是我得到的误差。 我有3个不同的 MCU。 4133、6989和6972。 我认为这是一个兼容的问题,但似乎是一个共同的问题。