This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 版本:12.1.0.00007 Resource Explorer 未显示软件

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1181026/version-12-1-0-00007-resource-explorer-is-not-showing-software

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的支持团队:

我刚刚安装了 CCS 的最真实版本、我想下载 CC2650 LaunchPad 的示例、但当我打开 TIREX 时、它只显示"开发工具"和"无线连接"、而不显示"软件"。 TIREX 会将我的板检测为 CC2650 Launchpad、但不会向我显示要下载的软件。

这是 CCS 12的全新安装、尚未安装 SDK。 所有内容都安装在默认目录中,并且在安装过程中禁用了防病毒功能。

使用 Windows 11的 IM。

我发现无法下载软件、但没有任何变化、于是手动安装了 TI 云代理。

请告诉我如何解决此问题吗? 当我6个月前使用 CCS10时、它通过 TIREX 下载了软件示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    TI-RTOS 软件解决 方案最近在默认情况下不可见、但可以轻松添加回。  您需要在"Embedded Software"下选择 TIREx 内部某个可见 SDK 旁边的"Manage Version"、然后选择"Summary"->"TI-RTOS for CC2650"->"Show"、之后即可看到该软件包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在所有教程中、TIREX 中都有一个"软件"文件夹、但对于我而言、我只能看到我在附加到此帖子的图片上看到的内容。 我没有你提到过的 TIREX 点。 请参阅屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIREx 结构最近发生了变化、因此、您需要按照我的指示进行操作、从一个可见的"嵌入式软件"软件包右侧的三个垂直点开始、即使它不是您的最终目标。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我找到 了您在上面解释的内容。  安装 TI-RTOS。 CCS 告诉我、我没有安装所有依赖项、而是安装了 XTCtools。 请参阅我的 c:/ti/..的屏幕截图 文件夹

    尝试构建项目会导致以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 中找到正确的 XDCTools 版本。

      

    此致、
    Ryan