This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我是否也可以为 CC1352P7-4 Launchpad 构建 ti_wisunfan 工程

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1178173/can-i-build-ti_wisunfan-projects-too-for-cc1352p7-4-launchpad

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1352P7CC1352P

您好!

我想将 CC1352P7-4 launchpad 配置为边界路由器、路由器和节点。 但 ti_wisunfan 不适用于  CC1352P7-4。

它适用于 CC1352P7-1。 在 CC1352P7-4上进行端口连接之前、我需要更改的所有内容。  

提前感谢

阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    如果您从 CC1352P7-1示例开始、 则可以打开 SysConfig、选择 Show Board View、选择 Switch、然后选择 CC1352P7_4 LP。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marie

    感谢您的回答。 我根据您的建议进行了更改。

    现在我遇到以下错误...

    编译文件:"../ti_wisunfan_border_router.syscfg"
    调用:SysConfig
    "C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/.metadata/product.json "--script"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_br_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/ti_wisunfan_border_router.syscfg -o "syscfg"--compiler 逆时针
    正在运行脚本...
    正在验证...
    subdir_rules.mk:9:目标'build-1397266417'的配方失败
    错误:/ti/devices/radioconfig/rfdesign rfDesign:RF Design 必须与电路板选择保持一致:LP_CC1352P7-4
    1个错误、0个警告
    gmake:***[build-1397266417]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    BR

    阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    1.请打开相关的 SysConfig 设置(旁边应该有一个大红圈)并更改为 CC1352P7-4。

    2.您需要创建缺失的文件(ti/ti_wisunfan/rf_config/lp_CC1352P7_4_rf_defaults.js)。 您可以从 其他文件夹之一(例如 ti 15.4-Stack)复制粘贴 LP_CC1352P7_4_RF_DEFAULTs.js。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    谢谢 Marie,我能稍微进步一点。 新错误是针对频段的。  


    ****为项目 ns_br_src_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 构建配置发布****

    "C:\\ti\\ccs1210\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

    编译文件:"../ti_wisunfan_border_router.syscfg"
    调用:SysConfig
    "C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/.metadata/product.json "--script"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_br_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/ti_wisunfan_border_router.syscfg -o "syscfg"--compiler 逆时针
    正在运行脚本...
    正在验证...
    subdir_rules.mk:9:目标'build-1397266417'的配方失败
    错误:/ti/ti_wisunfan/ti_wisunfan radioConfig.freqBand:此/ti/devices/radioconfig/rfdesign fbSub1g 不支持868MHz 频带
    错误:/ti/ti_wisunfan/ti_wisunfan rfDesign:必须与射频设计模块中的/ti/devices/radioconfig/rfdesign rfDesign 匹配
    2个错误、0个警告
    gmake:***[build-1397266417]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    根据用户指南、CC1352p7_4支持的频带为  

    北美使用的主要频段为902至928MHz、北美使用的主要频段为863至876MHz
    欧洲为920至928 MHz、日本为920至928 MHz。

    请帮助我解决此问题

    谢谢

    阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我可以将射频设计更改为  LP_CC1352P7_4。 我还看到 TI Wi-SUN FAN 的红色大叉号、但正变得异常

    我已收集屏幕截图来向您展示。 如何更改它的任何想法

    谢谢  

    阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    您需要创建缺失的文件(ti/ti_wisunfan/rf_config/lp_CC1352P7_4_rf_defaults.js)。 您可以从 其他文件夹之一(例如 ti 15.4-Stack)复制粘贴 LP_CC1352P7_4_RF_DEFAULTs.js。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    LP_CC1352P7_4仅支持与 LP-CC1352P7-1不同的433MHz

    • LP-CC1352P7-4:433MHz 时最高为13dBm、2.4GHz 时最高为10dBm
    • LP-CC1352P7-1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm

    我们需要新的 rf_defaults.js 来运行 wisun。 目前我遇到此错误。 这意味着我必须为  phyType433添加 devSpecif2Gfsk50KbpsWiSUNSettings。  

    我  在当前示例中找不到 phyType433的 devSpecif2Gfsk50KbpsWiSUNWSUNWSettings。 是否有任何方法生成 RF_DEFAULT.js 文件  

    参考错误:未定义 devSpecif2Gfsk50KbpsWiSUNSettings
    隐藏详细信息...

    在 loaderFunc (C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\source\ti\ti_wisunfan\.meta\rf_config\lp_CC1352P7_4_rf_defaults.js:162:30)

    BR

    阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    我想您可以使用 devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_25dev 或 devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNWSettings_12_5dev,只需将 freqBand 更改为433即可。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    您仅更改频率频带设备的建议 Specif2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_12_5dev 无效。 因此、我尝试在 CC1352P_4_LAUNCHXL_RF_DEFAULTs.js 和 LP_CC1352P7_1_RF_DEFAULTs.js 的帮助下创建该文件。随附了新文件

    /*
     * Copyright (c) 2019 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     *
     */
    
    /*
     *  ======== LP_CC1352P7_4_rf_defaults.js ========
     */
    
    "use strict";
    
    // Get common rf settings
    const rfCommon = system.getScript("/ti/ti_wisunfan/rf_config/"
        + "ti_wisunfan_rf_config_common.js");
    
    /*
     *  ======== Device Specific Proprietary PHY Settings ========
     *
     * These Objects will be used to extend the common proprietary phy settings
     * defined in ti_wisunfan_rf_config_common.js.
     *
     * These Objects must contain the following elements:
     *      - args: Phy setting arguments to be passed to the radio config module
     *          - freqBand: The frequency band containing the carrierFrequency.
     *                      Valid options: 433, 868, 2440(reserved for future use)
     *          - phyType<band>: Name of the phy found in the radio config module.
     *                           Valid options: phyType868, phyType433,
     *                           phyType2440(reserved for future use)
     *          - carrierFrequency: Frequency setting within the freqBand
     *          - whitening: Type of whitening
     *          - preambleCount: Number of bytes in preamble
     *          - packetLengthConfig: Whether packets are variable or fixed length
     *          - syncWordLength: Number of bits in sync word
     *          - syncWord: Complete sync word
     *          - codeExportConfig: Exported code names to be passed to
     *                              radioConfig.codeExportConfig
     *              - rfMode (optional): Name of the generated RF_Mode object
     *              - txPower (optional): Name of the generated Tx power table
     *              - txPowerSize (optional): Name of generated Tx power table size
     *              - overrides (optional): Name of the generated overrides table
     *              - cmdPropRadioDivSetupPa: Name of the generated
     *                      rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t command
     *              - paExport: Determines how PA table is exported
     *              - cmdFs (optional): Name of the generated rfc_CMD_FS_t command
     *              - cmdPropCs (optional): Name of the generated rfc_CMD_PROP_CS_t
     *              - cmdPropRxAdv (optional): Name of the generated
     *                                         rfc_CMD_PROP_RX_ADV_t command
     *              - cmdPropTxAdv (optional): Name of the generated
     *                                         rfc_CMD_PROP_TX_ADV_t command
     */
    
    // Object containing SimpleLink Long Range, 5kbps setting for CC1352P_4_LAUNCHXL
    const devSpecificSlLr5KbpsSettings = {
        args: {
            freqBand: "433", // options: 868 or 433
            phyType433: "slr5kbps2gfsk433mhz", // phyType suffix must match freqBand
            carrierFrequency: 433.92032,
            whitening: `Dynamically IEEE 802.15.4g compatible whitener and \
    16/32-bit CRC`,
            packetLengthConfig: "Fixed",
            codeExportConfig: {
                rfMode: "RF_prop_slr5kbps2gfsk433mhz",
                txPower: "txPowerTable_slr5kbps2gfsk433mhz",
                txPowerSize: "TX_POWER_TABLE_SIZE_slr5kbps2gfsk433mhz",
                overrides: "pOverrides_slr5kbps2gfsk433mhz",
                cmdList_prop: ["cmdPropRadioDivSetupPa"],
                cmdPropRadioDivSetupPa:
                    "RF_cmdPropRadioDivSetup_slr5kbps2gfsk433mhz",
                paExport: "combined",
                cmdFs: "RF_cmdFs_slr5kbps2gfsk433mhz",
                cmdPropTxAdv: "RF_cmdPropTxAdv_slr5kbps2gfsk433mhz",
                cmdPropRxAdv: "RF_cmdPropRxAdv_slr5kbps2gfsk433mhz",
                cmdPropCs: "RF_cmdPropCs_slr5kbps2gfsk433mhz"
            }
        }
    };
    
    // Object containing 2GFSK, 50kbps settings for the CC1352P_4_LAUNCHXL
    /*const devSpecific2Gfsk50KbpsSettings = {
        args: {
            freqBand: "433", // options: 868 or 433
            // phyType suffix must match freqBand
            phyType433: "2gfsk50kbps154g433mhz",
            carrierFrequency: 433.92032,
            whitening: `Dynamically IEEE 802.15.4g compatible whitener and \
    16/32-bit CRC`,
            codeExportConfig: {
                rfMode: "RF_prop_2gfsk50kbps154g433mhz",
                txPower: "txPowerTable_2gfsk50kbps154g433mhz",
                txPowerSize: "TX_POWER_TABLE_SIZE_2gfsk50kbps154g433mhz",
                overrides: "pOverrides_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdList_prop: ["cmdPropRadioDivSetupPa"],
                cmdPropRadioDivSetupPa:
                    "RF_cmdPropRadioDivSetup_2gfsk50kbps154g433mhz",
                paExport: "combined",
                cmdFs: "RF_cmdFs_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropTxAdv: "RF_cmdPropTxAdv_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropRxAdv: "RF_cmdPropRxAdv_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropCs: "RF_cmdPropCs_2gfsk50kbps154g433mhz"
            }
        }
    };
    	
    // Object containing 2GFSK, 50kbps settings for 866MHz WiSUN band
    const devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_12_5dev = {
        args: {
            freqBand: "868", // options: 868 or 433
            phyType868: "2gfsk50kbps12dev868wsun1a", // phyType suffix must match freqBand
            whitening: `Dynamically IEEE 802.15.4g compatible whitener and \
    16/32-bit CRC`,
            preambleCount: "7 Bytes",
            syncWordLength: "24 Bits",
            syncWord: 0x55904E,
            packetLengthConfig: "Variable",
            codeExportConfig: {
                cmdList_prop: ["cmdPropRadioDivSetupPa"],
                cmdPropRadioDivSetupPa: "RF_cmdPropRadioDivSetup_2gfsk50kbps12dev868wsun1a",
                paExport: "combined"
            }
        },
        phy154Settings: {
            freq866: {
                ID: "APIMAC_50KBPS_866MHZ_PHY_4",
                channelPage: "APIMAC_CHANNEL_PAGE_9"
            }
        }
    };
    
    */
    // Object containing 2GFSK, 50kbps settings for 433MHz WiSUN band
    const devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_12_5dev = {
        args: {
             freqBand: "433",
            phyType433: "2gfsk50kbps154g433mhz",
            whitening: `Dynamically IEEE 802.15.4g compatible whitener and \
    16/32-bit CRC`,
            codeExportConfig: {
                rfMode: "RF_prop_2gfsk50kbps154g433mhz",
                txPower: "txPowerTable_2gfsk50kbps154g433mhz",
                txPowerSize: "TX_POWER_TABLE_SIZE_2gfsk50kbps154g433mhz",
                overrides: "pOverrides_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdList_prop: ["cmdPropRadioDivSetupPa"],
                cmdPropRadioDivSetupPa:
                    "RF_cmdPropRadioDivSetup_2gfsk50kbps154g433mhz",
                paExport: "combined",
                cmdFs: "RF_cmdFs_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropTxAdv: "RF_cmdPropTxAdv_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropRxAdv: "RF_cmdPropRxAdv_2gfsk50kbps154g433mhz",
                cmdPropCs: "RF_cmdPropCs_2gfsk50kbps154g433mhz"
            }
        },
        phy154Settings: {
            freq433: {
                ID: "APIMAC_50KBPS_433MHZ_PHY_128",
                channelPage: "APIMAC_CHANNEL_PAGE_10",
                channelSpacing: "200",
                totalChannels: "7",
                ccaType: "1"
            }
         }
    };
    
    
    /*
     *  ======== Arrays Containing all PHY Settings ========
     *
     * These arrays will pull the common phy settings defined in
     * ti_wisunfan_rf_config_common.js and merge them with the device specific phy
     * settings defined in this file.
     */
    
    // Array containing all the phy settings for the CC1352P_4_LAUNCHXL
    // Order of merge matters for P4 settings to overwrite common settings
    const defaultPropPhyList = [
        rfCommon.mergeRFSettings(rfCommon.commonSlLr5KbpsSettings,
            devSpecificSlLr5KbpsSettings),
        rfCommon.mergeRFSettings(devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_12_5dev,
            _.omit(rfCommon.common2Gfsk50KbpsSettings, ["phy154Settings"]))
           
    ];
    
    const default50kbpsList_12_5_dev = [
        rfCommon.mergeRFSettings(devSpecific2Gfsk50KbpsWiSUNSettings_12_5dev,
            _.omit(rfCommon.common2Gfsk50KbpsSettings, ["phy154Settings"])),
            ]
    
    
    exports = {
        defaultPropPhyList: defaultPropPhyList,
        default50kbpsList_12_5_dev: default50kbpsList_12_5_dev,
    };
    

    因此、我会遇到以下错误  

    哦,快! 最后一次更改导致异常...

    TypeError:无法读取未定义的属性'args'
    隐藏详细信息...

    在 Object.moduleInpack (/src/pinmux/services/objectManagers/moduleRequirements/requirements.ts /src/pinmux/services/moduleAccessGuard.ts:ti_wisunfan\.meta_config\ti_wissue_c13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\sources\ti_wisunfan\.meta_config\ti_wisunfan_config.syscfan_config.syscfan.sybun.cc30:jbun.cc363\ti:ti:ti:ti:cwest_un_unfan_un_uncs.cc30_un_un_uncsd30_un_uncsd/swest_un_un_uncs.meta/sim_un_un_un_un_un_uncs.cc363\meta/simbun_un_un_un_uncs.meta/sim_uncs.cc30_un_un_uncs.cc30_un_un_uncs.cc363.ti (c/swest_un_un_un_un_un_uncs.cc30_un_un_un_un /src/pinmux/services/scripting/scriptingGuard.ts /src/pinmux/services/deprecatedAccessGuard.ts /src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts /src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts /src/pinmux/services/objectManagers/moduleRequirements/requirements.ts

    请帮我编写正确 的 LP_CC1352P7_4_RF_defaults.js 文件

    BR

    阿尔卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    实际上、我已经了解过它、不建议在868或915频段上使用 CC1352P7-4 LP。 此电路板上的低于1GHz 路径针对433MHz 频带进行了优化。

    1.您之前说过、您已阅读用户指南、该电路板针对770-930频段进行了优化。 您能否发布准确的链接?

    2.如果你真的想制作这个项目,你可以编译它,我想你最终会得到一个非常弱的信号。 下面是我执行的步骤:

    -将 LP_CC1352P7_1_RF_defaults.js 文件复制到 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84\source\ti\ti_wisunfan\.meta\rf_config 文件夹中、并将名称更改为 lp_CC1352P7_4_rf_defaults.js  

    -将 wi-sun 项目导入 CCS

    -打开 SysConfig。 将电路板更改为 CC1352P7-4。 根据射频设计打开 Wi-SUN ->无线电->并选择 CC1352P7-4

    -开放射频设计->低于1GHz 频段并选择770-930 MHz。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我所知电路板  LP-CC1352P7-4支持433MHz 和2.4GHz。 我们不能将其用于770-930频段。

    我想针对433MHz 频带运行 wisun 示例、因为我具有 LP-CC1352P7-4。  您是否尝试为 LP-CC1352P7-4移植 wisun 示例。

    LP-CC1352P7-4支持 wisun、但缺少 wisun 示例。

    建议的解决方案无效。 我遇到以下错误


    ****为项目 ns_node_src_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 构建配置发布****

    "C:\\ti\\ccs1210\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

    构建目标:"ns_node_src_lp_CC1352P7_1_tirtos7_tirang.out"
    调用:ARM 链接器
    flags:@"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/application/defines/router.opts mbed_config.h /ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/source @"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/Release/syscfg/ti_wisunfan_config.opts -mcpu=cortex-M4 -mfloat-abi=hard -mfpv4-s-D16 -mslittle-endian -mz -dWISUN_ncp_enable -dexclu_dtrade -dxswpch_to-dwl_t_exclus-texclus-tid_un-texclus-tid_un-tid_un-texctrad_un-tine-texclus-tine-tid_un-dwl_un-mctrad_un-tidem_un-texclus-tidem_un-mctrad_un-tex-texclus-mctrad_un-tex-tex-tex-mctrad_clus-tine-tine-mctrad_un-mctrad_un-mctrad_un-mctrad_un-tex-tex-tine-tines_un-m /ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/lib /Projects/wolverine/ti_workspace/ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/Release/syscfg /ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages /ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel
    "c:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe mbed_config.h @"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/application/defines/router.opts @"D:/Projects/wolverine/ti_workspace/ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang/Release/syscfg/ti_wisunfan_config.opts - mcpu=cortex-M4 -mfloat-abi=hard -mfpv4-sp-D16 -mslittle-endian -mthumb -oz -dWISUN_ncp_enable -dexcCLUDE_trace -dswp_sp_d16 -ms-mittsn_exclus_tex-tintrad_un_clus_un_un_un_un-texclus_un-texclus_un_un-texclus_un_un-texclus_un-tintrad_un-texctrad_un_un_un_un-dsp -texclus_un_un_un-texclus_un-texctrad_clus_un-tintrad_un_un_un-texctrad_un_un_un_un-dsp -texctrad_un_un_un_un-tinese-texctrad_
    Makefile:637:目标'ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_tronang.out'的配方失败
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".arm.exidx"
    警告#10229-D:输出段".data"是指加载符号"rfSelect"、因此无法压缩;压缩"lzss"会被忽略

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    rfSelect ./application/main.o

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"ns_node_src_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang.out"
    tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码为1 (使用-v 查看调用)
    gmaked[1]:***[ns_node_src_LP_CC1352P7_1_tirtos7_tronang.out]错误1.
    Makefile:633:目标“全部”的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

    您是否能够 在本地构建?

    BR

    阿尔卡纳