请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在尝试将代码加载到安装在电路板上的 ezdspTMS320F2812.TMS320F2812 IC 上。 由于锁定错误、我更换了它。 现在它出现错误、我已检查 目标配置设置。 目标配置、调试器和所选器件正确。 错误详细信息如下所示:
连接到目标时出错:
(错误-1015 @ 0x0)
设备未响应请求。 器件可能已锁定、或者仿真器连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.507.0)
我可以做什么?