This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:Resource Explorer 视图未显示#39;t 在 Win10中完全显示

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608909/ccs-tms320f28035-resource-explorer-view-didn-t-show-completely-in-win10

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,香

在我的 win10系统中、当我打开 CCSv7资源浏览器时。 我无法看到整个 Resource Explorer 窗口。 有人能告诉我如何解决这个问题吗? 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是 CCSv7的确切版本? 您的显示屏的分辨率是多少?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    我使用了 CSv7.0.0、分辨率为2560 X 1440
    我尝试了不同的分辨率、但仍然是一样的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、在 QHD/UHD 显示屏(REX-1124)上使用 CCSv7.0的 Resource Explorer 存在一个已知问题。 此问题已在 CCSv7.1.0中修复。 您能否尝试更新 CCS 版本(CCSv7.2.0是最新版本)。

    谢谢
    Ki