This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)缺少文档

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609641/ccs-tmdsemu110-u-missing-documentation-for-the-xds110-debug-probe-tmdsemu110-u

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC3200

工具/软件:Code Composer Studio

XDS110编程器的文档非常少。 到目前为止、我只能找到一个"用户指南"(文献编号:SPRUI94)、而这个指南只提供了关于如何使用编程器功能的非常简单的说明。

例如、如果您想使用 AUX 连接的 UART、当我将 VDD 连接到"TGTVDD (SENSE)"时、我首先让它工作、但根据用户指南、似乎应该将此输入用于对目标电源进行更精确的电压测量。 因此、我不知道将 VDD 连接到 TGTVDD 是否正确?

此外、在用户指南中还指出、"XDS110探针还可用于为 IO 为电压为1.8V 至3.6V、电流消耗限制为~400mA 的目标供电"。 到目前为止、我还无法获得"TGTSUPPLYOUT"来提供任何电压。 我已经在您需要开始调试以打开电源的某个地方阅读了内容、您需要在目标配置中设置电压电平-我已经尝试了这两种方法、但都不起作用。 您是否需要进行进一步调整或配置才能使电源正常工作?

如何使用"TGTSUPPLYIN"?

在用户指南中、还显示"能够通过探针提供目标电源是 XDS110的一项新功能、需要额外的硬件和软件设置。" 这是什么类型的硬件?

是否可以获得编程器的原理图以更好地了解功能?

/Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以从另一个线程中看到、正确的是、"TGTVDD (SENSE)"必须由目标 VDD 电源供电:

    e2e.ti.com/.../605105

    /Henrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik、

    如果您对我们如何改进文档有任何反馈、我们将不胜感激。 我相信有关 VDD 细节的最新消息正是在工程中进行的。 是否有任何显示特定配置的视频会有用?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复:)

    如果您能制作一个视频来说明 XDS110的供电可能性以及 Energytrace 选项、尤其是如何在不同的设置中使用 Energytrace、那将会非常棒。 当我阅读论坛时、我可以看到许多人(包括我自己)都从 LaunchPad (例如 CC3200-LP og MSP432)开始、并在转到自己的电路板之前测试 XDS110的功能。 因此、对于视频的建议还包括从 LaunchPad 过渡到您自己的原型板。

    此致 Henrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik、

    我将把它们放在列表中。 有一些重要的细节需要我们更明确地介绍。 例如、XDS110上的 EnergyTrace 支持适用于 MSP432、但对于 CC3200、您确实应该使用我们即将发布的附加 POD。 了解何时使用每个解决方案将是我们需要介绍的内容。

    此致、
    John