请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
XDS110编程器的文档非常少。 到目前为止、我只能找到一个"用户指南"(文献编号:SPRUI94)、而这个指南只提供了关于如何使用编程器功能的非常简单的说明。
例如、如果您想使用 AUX 连接的 UART、当我将 VDD 连接到"TGTVDD (SENSE)"时、我首先让它工作、但根据用户指南、似乎应该将此输入用于对目标电源进行更精确的电压测量。 因此、我不知道将 VDD 连接到 TGTVDD 是否正确?
此外、在用户指南中还指出、"XDS110探针还可用于为 IO 为电压为1.8V 至3.6V、电流消耗限制为~400mA 的目标供电"。 到目前为止、我还无法获得"TGTSUPPLYOUT"来提供任何电压。 我已经在您需要开始调试以打开电源的某个地方阅读了内容、您需要在目标配置中设置电压电平-我已经尝试了这两种方法、但都不起作用。 您是否需要进行进一步调整或配置才能使电源正常工作?
如何使用"TGTSUPPLYIN"?
在用户指南中、还显示"能够通过探针提供目标电源是 XDS110的一项新功能、需要额外的硬件和软件设置。" 这是什么类型的硬件?
是否可以获得编程器的原理图以更好地了解功能?
/Henrik