This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:目标运行

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609440/compiler-tms320f28377s-target-run

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

当我使用 JavaScript 命令 target.run()在微控制器上刷写程序时。 程序仅在超时值指定的特定时间内运行。 所以我想知道、在我发送命令"stop"之前、是否有一种程序保持运行的方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSS 并非针对此类行为而设计、因此没有简单的方法来执行您所需的操作。 但我认为如果您使用 target.runAsynch 执行异步运行,然后让脚本块等待 命令行输入 ,并且在收到输入后执行 target.halt (),则是可能的。 这假设您正在从系统控制台运行。


    谢谢

    Ki