工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在使用 CSS 7.1.0和 MSP430F5529时、我有一点问题、
我尝试使用 pragma 指令 CODE_SECTION。 它可以与我自己的函数配合使用、但当我尝试 将其与 memcpy 函数配合使用时、它根本不起作用、您是否有解决方案、或者您是否知道它为什么这么做。 我已加入图片以显示我的问题。 如果无法执行该操作、我将对我自己的 memcpy 函数进行编码、该函数不是很复杂、但我对它不起作用的"原因"更感兴趣。
非常感谢
纪尧姆
图片说明:
我在 存储器部分的链接器文件中进行的修改。
2.我在 SECTION 部分的链接器文件中进行的修改。
3.我的 pragma 指令调用。
memcpy 函数的位置
5.我要放置 memcpy 函数的位置。