This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:哪些目标器件与硬件跟踪分析器兼容?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609791/ccs-tms320f28335-what-target-devices-are-compatible-with-the-hardware-trace-analyzer

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

哪些目标器件与硬件跟踪分析器和/或系统分析器兼容?

此外、支持哪些仿真器?  我目前有一个 XDS200、但可以根据需要进行升级。

我正在使用 TMS320F28335

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    遗憾的是、您对于 C2000的开箱即用跟踪解决方案的选择非常有限。 没有可用的硬件跟踪分析器解决方案、对于系统分析器、您需要在构建应用时 启用 UIA 仪表(这可能很重、并且具有学习曲线)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些功能是否适用于 TM4C1294NCZAD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用 XDS200、您将能够支持 SWO 跟踪:
    processors.wiki.ti.com/.../SWO_Trace

    谢谢
    Ki