This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCS 升级->XDS110错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609732/ccs-msp-exp432p401r-ccs-upgrade----xds110-error

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我现在在过去几个月中使用 CCS、尤其是 EnergyTrace 功能。 今天、在 CCS 中、我被问及是否要升级软件。

软件升级正确、我启动了 CCS (完全许可)。 但是、启动 EnergyTrace 后、我会收到以下消息。

通信 XDS110时出错
请检查首选项和物理连接中的配置。

我尝试重新启动 PC 和 CCS、(取消)插入硬件等 不确定我如何轻松解决这个问题-有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已卸装升级的 CCS 6.xx 并安装 CCS 7.xx ->解决了我的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新 Jeroen。 很高兴听到更新解决了此问题。