This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:OMAPBoard

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609247/ccs-tms320c6748-omapboard

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

在哪里可以获得 C6x.c、它是 c6x.h 头文件的源代码文件。 请为我提供下载此 C6x.c 的路径

谢谢你。

此致、

Koti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您正在使用的 SDK? 哪个 CCS 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C6x.h 是 C6000编译器安装中提供的头文件。 该文件中定义的所有函数的源代码应位于 C6000编译器安装 lib/src 文件夹中的可用源代码中。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的回答。 我已经浏览了 lib/src 文件夹、但无法找到_ADD2和_ADD4的等效 C 函数。 如果可能、请告诉我函数定义的命中过程、该函数定义与 INITICE_ADD2和_ADD4等效。

    谢谢、此致、

    Koti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bulli Koteswararao Kommineni"]请告诉我达到函数定义的过程,该函数定义与 intrinsic ly_ADD2和_ADD4等效。

    请参阅文章 在任意位置运行内在函数代码

    谢谢、此致、

    乔治