This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:XDS100v1发布 Mac 版本

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609633/ccs-tms320f28335-xds100v1-issue-mac-version

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

由于各种版本的 TI 仿真包适用于 Mac、因此在使用 XDS100v1对 F28335进行编程时、我会遇到一些问题。 我没有遇到 XDS100v2问题。

编程时 XDS100v1太慢(完成非常简单的项目编程大约需要1小时、XDS100v2大约需要1分钟或更短)。

我已经用一段时间将文件 CCS_base/common/uscif/libjscserdes.dylib 覆盖为没有问题的旧版本(抱歉、我无法告知仿真包的版本)。

 在 CCSv7中的当前版本 TI 仿真包6.0.628.3中、问题仍然存在、但如果我覆盖该文件、XDS100v1将完美工作。

有人有相同的问题、并且/或有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您报告此问题;您是否介意.zip 文件、您用来解决此问题并在此处共享该文件? 也许我们可以从中提取版本并找到问题所在。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../libjscserdes.dylib.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    感谢您的报告;我今天提交了严重错误 DBGTRC-3510、您可以在大约半小时内在我的签名中的链接 SDOWP 中检查其状态。  

    我注意到此问题会影响所有 CCSv7.x 版本、也可能影响 CCSv6.2.0。

    对于由此给您带来的不便、请深表歉意、
    拉斐尔