This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:避免 CCS 创建 ti 文件夹

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609103/ccs-tms320f28027-avoid-ccs-creating-ti-folder

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的笔记本电脑(Linux /Ubuntu)中有结构良好的文件和文件夹排列。 安装 CCS 后、它会始终在我的主目录中创建一个 ti 文件夹。

~μ A/ti

我在 CCS 中搜索了首选项、但无法更改 CCS 创建此临时文件夹的位置。

我希望有人能帮我找到它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我~无法完全从 CCS 中删除 μ C/ti 相关性、但我知道 CCS 在两个可配置的位置配置将文件放到该目录中的参数:
    -菜单窗口->首选项--> Code Composer Studio -->调试-->共享目标配置目录
    -在 ccsv7/eclipse/ccstudio.ini 文件中有参数-XX:ErrorFile

    如果我找到对此目录的其他引用、我将回复此主题。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!

    事实上:

    -菜单窗口->首选项--> Code Composer Studio -->调试-->共享目标配置目录

    我已经~、ini 文件仅定义隐藏的 flder μ C/.ti。

    我希望我们能够找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ~、我无法更改所有参数以将其从 μ C/ti 中删除。

    另一个可以更改的选项是:
    -文件 ccsv7/tirex/ti-Rex-core/config/app_localserver.json -这会更改在线 TI Resource Explorer 的几个目录

    如果我没有错过任何其他内容、唯一的细节就是在安装过程中创建的名为 CCSExternalReferences 的子目录、但我找不到它被引用的位置。

    请记住、我没有测试所有这些修改、因此这些说明不表示或暗示任何保证;更改这些文件由您自行承担风险、请注意这些可能会导致您的 CCS 副本无法使用。

    此致、
    拉斐尔