This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:SWO 跟踪启用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609341/ccs-cc3220-swo-trace-enablement

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

CC32xx 跟踪支持(基于 M4的器件)似乎未在 CCS6/7中启用。 要实现与 MSP432类似的跟踪支持、需要做些什么?

当、我执行 "Hardware Trace Analyzer"->"Custom Core Trace"。 我收到错误"The specified breakpoint type Trace does not exists on target"。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 CC3220器件具有 SWO 支持(在其引脚分配上找不到 SWO 引脚功能)、因此我怀疑您需要执行与以下文章中 CC3200描述的解决方案类似的解决方案:

    e2e.ti.com/.../1694185

    我将尝试查找有关此功能的其他详细信息并报告我的发现。

    此致、
    拉斐尔