This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何查看在 CCStudio IDE 中编辑的源文件的绝对路径?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/609110/ccs-ccstudio-how-can-i-see-the-absolute-path-of-the-source-file-that-i-edit-in-ccstudio-ide

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio


 版本:6.1.3.00034

如何在 IDE 中编辑源代码时使完整的文件路径可见?

我认为这是必须做的事、尤其是因为您在 Code Composer 中使用的多个项目文件夹变量所导致的模糊性:

ORIGINAL_PROJECT_ROOT

Parent_LOC

项目_LOC

Workspace_LOC

ccsproject 中的 origin_value

至少、在整个路径中引入"另存为"是正常的! 这似乎是任何编辑器的基本要求。

我已经设法将源文件保存到完全错误的文件夹中、该文件夹用于其中一个前置项目。

同样、我的问题是:要设置什么来查看编辑后的源文件的绝对路径?

此致、

Vlad Pavlovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad、

    若要查找现有文件的绝对路径、请在 Project Explorer 视图中右键点击源文件、选择 Properties、然后选择树中的选项"Resource"。 文件将有两个字段:"Location"和"Resolved Location"-后者将包含解析变量的完整路径。

    实际上,Eclipse 中的“另存为”选项不允许保存到文件系统中的任意位置。 但是、您可以将 Project Explorer 用作简单的文件管理器。 如果右键单击源文件并选择"Copy (复制)"、则可以将其粘贴到其他任何位置。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是我要寻找的确切答案。

    用于验证答案的"绿色"按钮在哪里?:

    "如果我的答复回答了您的问题、请单击绿色按钮"验证答案"。 "