This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:当我打开.cfg 文件时、didn't 显示图形界面

Guru**** 2757435 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608796/ccs-tms320f28035-when-i-open-cfg-file-didn-t-show-up-graphic-interface

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

从 controlSUITE 中导入 ILPFC 代码时。 有一个 main.cfg 文件。 当我打开它时,它向我显示了脚本,但没有向我显示 GUI。   我已经安装了 TI-RTOS/xdctool。 请参见下图。 我的 CCS 版本是 V7.0

感谢您提前回复。

.cfg

Properties->main

RTSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 Project Explorer 中、右键单击 main.cfg 文件、然后在弹出菜单中尝试使用...打开 -> XGCong。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉吉克

    感谢您的回复。 我尝试了您的方法、似乎有一条错误消息... 我检查错误消息、显示无法在路径上找到平台软件包'devkits.platform'

    您对此错误有什么看法吗? 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、
    我有一个经验,图形编辑器没有出现,我可以用我描述的操作来强制执行图形编辑器。 在您的案例中、根本原因看起来更复杂。
    很抱歉、我没有办法解决这个问题、但是、如果您认为所有必需组件都在那里、清除工作区有时会带来魔力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    我正在安装 controlSUITE 以尝试重现、但这需要一段时间。 您能否尝试为您的项目选择 XDCTools 3.32而不是3.50。 我相信3.50与您使用的 TI-RTOS 不兼容。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    我找到了另一个涉及此主题的主题。  如果使用 CCSv7.0、powerSUITE 似乎需要安装几个其他元素才能工作。  GUI Composer Runtime 和 GMF Runtime。  默认情况下、应在 CCSv7.1及更高版本中安装 GMF 运行时、但在 CCSv7.0中不会安装 GMF 运行时。  GUI Composer Runtime 可通过 App Center 安装

    可以通过 Help -> Install New Software 来安装 GMF Runtime。  详细信息见下面的主题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我还安装了 CCSv7.1,但仍然无法打开 main.cfg。 在我安装了 GMF 运行时之后、它可以正常工作! 感谢您的所有支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!